Other Parts Discussed in Thread: AM5728
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
大家好、
我想测试 HDMI 显示。 我使用了带 LCD 屏幕的 AM5728 EVM。 然后我通过 HDMI 电缆将 HDMI 电视连接到 EVM。
该软件是 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.02.00.05、预编译 SD 卡。
上电后、它们仅在 LCD 上显示 QT、而 HDMI 电视为 Gary。
问题:如何启用 LCD 等 HDMI 显示? 谢谢!
BR、
丹尼