主题中讨论的其他器件:AM3359
工具/软件:Linux
尊敬的所有人:
我在 AM3359 ICE v2板上运行 Linux RT。
我需要使用 UART 连接来 与另一个器件进行通信。 我在下面的链接中发现该板的连接器 J3上有 UART4 RX 和 TX 线。
但是、我无法 通过 此接口发送或接收任何数据。 即使我尝试使用简单写入(从 Linux 终端接收 到错误)。 我想我错过了一些东西。
Belowthe 是 来自 /proc/tty/driver/serial 文件的输出。 您可以看到、UART 4未配置且没有驱动程序。 但我不知道怎么做。
root@AM335x-EVM:~# cat /proc/tty/driver/serial
serinfo:1.0驱动程序修订版:
0:UART:未知端口:00000000 IRQ:0
1:UART:未知端口:00000000 IRQ:0
2:UART:未知端口:00000000 IRQ:0
3:UART:8250 MMIO:0x481A6000 IRQ:30 TX:27571 Rx:1068 RTS|CTS|DTR|DSR
4:UART:未知端口:00000000 IRQ:0
5:UART:未知端口:00000000 IRQ:0
6:UART:未知端口:00000000 IRQ:0
7:UART:未知端口:00000000 IRQ:0
8:UART:未知端口:00000000 IRQ:0
9:UART:未知端口:00000000 IRQ:0
提前感谢 Vahagn M.