This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2E-17:Vision SDK 中3D SV 演示的目标 DDR3存储器大小

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2EG-17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/758436/linux-tda2e-17-target-ddr3-memory-size-of-3d-sv-demo-in-vision-sdk

器件型号:TDA2E-17

工具/软件:Linux

尊敬的香榭丽舍

我的客户正在调查用于3D SV 的 TDA2EG-17、并希望估算 DDR3存储器大小。

请检查并告诉我 DDR3内存大小的估算值吗?

目标要求是

-100万像素摄像头  

-合并4通道输入图像后显示200万像素

透明模式

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 SI
    客户在这里?
    我们可以提供 WRT TI 3D SRV 数据、但如果这些数据使用自己的(自定义)算法、则这些数据可能会发生变化

    此致、Shiju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiju、

    我明白了、这就足够了。
    您能否提供 WRT TI 3D SRV 数据?

    谢谢、此致、
    SI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 SI
    好的、我将在下周早些时候提供此数据

    此致、Shiju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 SI
    下面是顶级 DDR 要求分析(不考虑图形/覆盖层)


    系统
    Linux (内核/数据)64MB + 16MB83886080
    IPU1 (代码+数据)16MB16777216
    DSP1 (代码+数据)16MB16777216
    共计117440512

    采集
    缓冲器(1280*720*1.5*4)*422118400
    共计22118400

    Galign3D
    Memtab5544 + 3808 + 2615884826168200
    缓冲器1 (GALUT)(1280×1088*1.25×2*4 + 256)13926656
    Buffer2 (GASXLUT)(9*220*2*270*2*4)8553600
    共计48648456

    综合
    Memtab6000 + 852+6998512+1310727136436
    缓冲器1 (PALUT)31203120
    Buffer2 (PASATS)(1088/40)*(1280/40)*3*2*2+256+64)10764.8
    缓冲器3 (SGXLUT)4*1280*10885570560
    共计12720880.8

    Palign
    Memtab2072+484+3264+146760152580
    Buffer1 (Palut)31203120
    共计155700

    SGX
    缓冲器1(4*1920*1080)*324883200
    共计24883200

    SRV 校准
    总计(20480+64+1+64+8+8)*1024+4*1080*108025785600


    总计= 251752748.8
    四舍五入= 256MB

    我将通过单独的邮件共享 Excel 工作表


    此致、Shiju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiju、

    感谢您的估计。
    您能否提供详细信息、哪些是贝氏? 代表什么?
    - Galign3D
    -Palign

    我找到了"RV Calibration"、
    您是说这是在 SRV 操作上运行"自动校准"吗?

    对于"(不考虑图形/覆盖层)"、
    这适用于显示器、对吗?

    谢谢、此致、
    SI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 SI

    在线回答

    您能否提供详细信息、哪些是贝氏? 代表什么?

    - Galign3D

    [Shiju]- Galign3D -查找表(LUT)以了解几何校准


    -Palign
    [Shiju]- Palign–用于光度校准的 LUT


    我找到了"RV Calibration"、
    您是说这是在 SRV 操作上运行"自动校准"吗?

    [Shiju]是的

    对于"(不考虑图形/覆盖层)"、
    这适用于显示器、对吗?

    [Shiju]是的

     

    谢谢、祝您好、Shiju