This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2PXEVM:在 TDA2px EVM 上启用 PHY 所需的配置

Guru**** 2542100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/753269/tda2pxevm-config-required-to-enable-phy-on-tda2px-evm

器件型号:TDA2PXEVM

您好!

我将使用我们的应用配置 TDA2PX EVM 以启用以太网。  

我已经完成了针对以下信号的引脚复用。  

1) rgmii0_txc、 rgmii0_txct、 rgmii0_txd0、 rgmii0_txd1、 rgmii0_txd2、  rgmii0_txd3

2) rgmii0_RXC、 rgmii0_rxct、 rgmii0_rxd0、 rgmii0_rxd1、 rgmii0_rxd2、  rgmii0_rxd3

3) GPIO5_17  

4) 4) MDIO_d

5) 5) MDIO_MCLK

除了上述之外、还有什么其他配置(引脚配置/引脚多路复用器)可用于启用 PHY?

此致、

Tejeswini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tejeswini、您好!

    这应该足够了。 您是否看到仅配置上述引脚时出现任何问题?

    此致、
    Prasad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tejeswini、您好!

    关闭此主题。 如有任何问题、请回复或开始新的。

    此致、
    Prasad