工具/软件:Linux
尊敬的 TI:
我正在尝试在 TDA2Ex 设置上执行"null_src_decode_display"用例。
我已按照以下步骤从.h264(可播放视频)菜单创建.hdr 文件。
在 Ubuntu 14.04上:
1.使用 ffprobe 命令生成索引文件(视频样本的所有信息)。
ffprobe -show_packets index.idx
2.使用 sed 命令从上面生成的索引文件中仅提取"size"。
Pat=大小
SED -n "/$PAT/p" index.idx | CUT -d'-f3 >> size_extracted.txt
3.现在使用以下命令从大小提取的文件生成二进制文件。
CAT size_extracted.txt | perl -n -e 'printf ("%08x\n"、$_)'| sed S/\(.\)\(.\)\(.\)\(.\)/0x\4\n0x\3\n0x\2\n0x\1/'| xxd -r -p > Size_test.bin 和 Size_test.bin
因此,我们得到以下文件:
Size_test.bin 文件、index.idx 和 size_extracted.txt 文件
将 Size_test.bin 重命名为1920x1080/00.hdr、并复制了/h264视频(如主目录中所示)。
在 HDMI 显示屏中,出现绿色屏幕,然后出现断言问题!!!
断言(nullSrcLink_tsk.c|NullSrcLink_fillData|202)
如果我错了,还会再来的!!!
此致、
Rajesh Kannan S