This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PHYTC-3P-PHYCORE-AM335X:需要什么内核选项来创建/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq 目录

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/757919/linux-phytc-3p-phycore-am335x-what-kernel-option-is-needed-to-get-sys-devices-system-cpu-cpu0-cpufreq-directory-created

器件型号:PHYTC-3P-PHYCORE-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

我不确定在内核配置中缺少哪些其他功能来启用 cpufreq、以下是我的内核配置与之前的某个线程完全相同。

CONFIG_ARCH_has _cpufreq=y
CONFIG_CPU_FREQ=y
CONFIG_CPU_FREQ_TABLE = y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_common=y
CONFIG_CPU_FREQ_STAT=y
CONFIG_CPU_FREQ_STAT_Details=y
未设置# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_performance
未设置# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_POWERSAVE
未设置# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_userspace
CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_OnDemand=y
未设置# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_CONSTICATION
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_performance=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_POWERSAVe=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_userspace=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_OnDemand=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_保守= y
CONFIG_generic_cpufreq_cpu0=y
未设置# CONFIG_ARM_Kirkwood_cpufreq
CONFIG_ARM_OMAP2PLUS_cpufreq=y

但仍 无法创建 sys/devices/system/CPU CPU0/cpufreq/scaling_governor。

请帮助我查找我缺少的内容。

谢谢、

Prabhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhak 您好!

    由于美国假日、在这一特定的 E2E 主题中、我们的响应可能会延迟到2019年1月2日这一周。

    最热烈的祝愿,祝大家假期愉快,新年快乐!

    此致、
    周德伟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhak 您好!

    您是否看过我们的 Linux SDK 电源管理 文档?

    您使用的是哪种版本的 Linux?

    此致、  

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的信息。

    我们使用的是应用了 RT 补丁的3.12内核。

    我将查看电源管理文档并告诉您结果。

    谢谢、此致、

    Prabhak。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhak 您好!

    3.12内核太旧、我们无法支持。 如果电源管理文档未能解决您的问题、我可能无法提供其他支持。

    此致、
    Nick