This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:运行 IVAHD H.264解码无法播放视频

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/758898/linux-am5718-run-ivahd-h-264-decode-can-not-play-video

器件型号:AM5718

工具/软件:Linux

现在我支持三张带有 am5718的 LCD,所有三个 LCD 显示屏和矩阵都可以显示,当我运行 IVAHD H.264解码,测试视频无法显示。Weston 程序停止且 LCD 显示屏“Please wait” ,谁能告诉我原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    已将此信息转发给相应的工程师。 但是,由于节假日的原因,答复将被推迟。

    请分享您正在使用的处理器 SDK Linux 版本? 此外、这是 TI EVM 还是定制板、如果您使用定制板、请在可能的情况下简要描述与 TI EVM 的区别?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此"IVAHD H.264解码"演示正在执行 gstreamer 流水线。 用于显示的元素是 kmsink。 此元素不支持2或3个显示屏。 如果您使用的是航迹接收器、结果将相同。
    我建议您在设置了连接器属性的位置尝试 gstreamer 流水线。
    首先、您必须执行 modetest 演示以检查连接器 ID。
    之后、您必须执行/etc/init.d/weston stop
    停止 Weston。
    您可以在此处查看 gstreamer 流水线以进行解码:
    software-dl.ti.com/.../Foundational_Components_Multimedia.html
    但是设置... !! kmsink connector=30,其中30是连接器 ID,您必须根据您要观看视频的显示屏更改它。

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔