This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAPL138B-EP:VPIF

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/758863/omapl138b-ep-vpif

器件型号:OMAPL138B-EP
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

你好。
我正在尝试使用 omapl138 - VPIF (不带操作系统)以720p30格式获取数据
我曾多次问过这个问题、我很感谢大家的回应。
但我仍然无法解决这个问题。

我已阅读 OMAPL138技术参考手册。
手册中规定、它支持 BT.656、BT.1120和 SMTPE 296格式、并描述了 SMTPE 296 (720p60)的时序(手册中没有支持720p30的说明)。

在这方面、请明确说明 OMAPL138的 VPIF 是否可以接收720p30格式的数据。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知视频专家。 请注意、反馈将因假期而延迟。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wonjune、

    是的、VPIF 可以接收720p30格式的数据。 正如我在其他帖子中提到的、fps 捕获取决于时钟设置。 如果 IP 可以支持60fps、它当然可以支持更低的 fps (如30fps)、但可能无法支持更高的 fps (如90/120fps)、因为最大时钟速度限制可能会阻止更高的 fps 捕捉。  

    此致、

    Manisha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manisha。
    感谢您的持续响应。

    我对与 Linux 源代码相关的 VPIF 设置有疑问。
    下面链接的第50行(源代码)包含 VPIF 通道设置。
    elixir.bootlin.com/.../vpif.c

    此代码大约为720p50、720p60、但没有有关720p30的说明。
    可以告诉我720p30设置吗?

    再次感谢您的持续响应。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否要求视频输出通道编程、而不是720p30捕捉、而是显示输出?

    对于捕获、在捕获端不应进行编程- VPIF 会检测同步代码并捕获帧数据。

    此致、
    Manisha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manisha、感谢您的回复。

    我将尝试参考您回复的内容。
    感谢您的支持。

    非常感谢。