This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5534:USB 识别速度

Guru**** 2543450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/756829/tms320c5534-usb-recognition-speed

器件型号:TMS320C5534

最近的客户回应说、我们与 Android Box 驱动程序的 OmniDirectional Mac USB (C5534芯片)连接非常慢。 每次插入 USB 时、您都必须等待大约40-50秒才能进行设置。 客户希望在不到10秒的时间内优化此问题;但是、客户使用其 Android 框来测试 Gepolan、Kosheng、Huaxun 等产品、这些产品可以通过插入 USB 快速识别。 C5534如何在10秒内被主机识别、我希望能提供一些帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发布您使用的软件和版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    USB 是否处于设备模式、USB 代码如何开始运行? 这是因为您的引导时间很慢吗? 如果您有 JTAG 并且可以直接加载 USB 代码、Android 进行枚举需要多长时间?

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有更新吗?

    此致、Eric