This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDSK6455:串行端口和音频接口需要高速 DSP 套件

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/759115/tmdsdsk6455-high-speed-dsp-kit-needed-with-serial-port-and-audio-interface

器件型号:TMDSDSK6455
主题中讨论的其他器件:AM5728

大家好、我是来自巴基斯坦 NUST 的 Ammar。 我需要一个具有音频编解码器端口(MIC 和扬声器端口)和串行端口的高速 DSP 套件、用于 RS 232通信。 此外、我需要最低1GHz 的高速。 我不知道是否可以使用 DSK6455板通过 RS 232协议使用串行通信进行传输

请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您所指的 DSK 可以满足您的要求。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我非常感谢您的回复 Jordan。 但是,您能否详细说明我如何使用 RS 232从 DSK6455传输串行数据? 将使用哪个端口? 我必须用 C 语言编写整个协议、还是可以从任何地方获取、因为我完成项目的时间更短。

    此致

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    抱歉、此器件没有 UART 接口。
    在这种情况下、您可以查看 AM5728 SoC、它包含 UART、McASP 和 DSP:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、但我没有时间设计 PCB。 您能建议使用具有 UART 接口的 DSP 套件进行 RS 232串行通信吗? 我还需要高速

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    评估模块列在我提供的链接中。 您可以查看每个电路板上可用的扩展头、并选择与您的用例相匹配的扩展头:
    www.ti.com/.../TMDXIDK5728
    www.ti.com/.../tmdsidk574
    www.ti.com/.../tmdsevm572x

    此致、
    Yordan