This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3359:AM3359复位

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/758116/linux-am3359-am3359-reset

器件型号:AM3359

工具/软件:Linux

先生、您好
、关于 AM3359 Sitara 处理器
、请参阅。我们的客户需要通过应用外部复位
信号来复位处理器。我们应该在处理器的哪个引脚上连接该外部复位
信号?
当前在电路板中
、我们在处理器的 GPIO 引脚中接收到该外部复位信号、当该引脚变为低电平时、我们将调用
处理器的重新启动命令、这是否正确或我们必须执行其他操作?

请尽早帮助我们解决这个问题。
谢谢、此致
vamsi 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关引脚名称 WARMRSTn 和 PWRONRSTn 引脚的信息、请参阅数据表 www.ti.com/.../am3359.pdf、了解其是否有用。 它可被用于在外部提供上电复位或者热复位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Dwarakesh 正确。 这些引脚可被用作外部复位。

    此致、
    Yordan