This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:如何使用 PROCESSOR-SDK-Android-AM57X 创建双显示应用

Guru**** 2037690 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM572X
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/757670/linux-am5728-how-to-create-dual-display-application-with-processor-sdk-android-am57x

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:TMDSEVM572X

工具/软件:Linux

大家好、TI 专家、

我们的客户向我们发送了一个有关 TMDSEVM572X 处理器 SDK-Android-AM57X 05_00_00_15的 Display Out 函数的问题。

他们希望使用 HDMI 和 LCD 为双显示器等不同的图像输出创建 Android 应用。

 

问题:

您能告诉我们如何为 Android 应用实现具有 HDMI 和 LCD 的双显示器吗?

 

如果有任何文档或建议的使用 PROCESSOR-SDK-AND-AM57X 创建双显示 Android 应用程序的方法、请告诉我们。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 Android 中尝试演示模式。
    相关主题: e2e.ti.com/.../2340635
    和 Android 文档:

    默认情况下,hwcomposer 设置为镜像。
    要在第二个显示屏上测试不同的内容、您必须编写具有演示模式 API 的应用程序
    developer.android.com/.../Presentation.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢您的善意。
    非常感谢您的帮助。
    我会将答案发送给客户。

    此致、