This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5749:AM574X 系列和 AM572X 系列之间的应用差异?

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5749
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/757316/am5749-application-differences-between-am574x-series-and-am572x-series

器件型号:AM5749

AM574X 系列和 AM572X 系列之间的应用差异?

请给我一些介绍和相关材料、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是一个有用的文档: www.ti.com/.../sprabx8e.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    首先、感谢您的回复!
    但我想问的是实际应用中的两个系列 IC 与不同产品的定义之间的区别
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    好的问题-正如 Biser 在应用手册中指出的、这两种器件都属于 Sitara AM57x 系列、该系列允许通过该系列中的多个器件实现可扩展解决方案、从而使客户能够进行引脚兼容设计。

    AM574x 和 AM572x 之间的高级差异目前是存在的

    1)更好的 ECC 支持  

    • DDR 存储器完全 ECC 支持-在 AM572x 上、芯片组 i922限制了可用性  
    • C66x L1D 具有 ECC 支持(AM572x 不支持 ECC)

    2)支持 安全启动 、 与 AM572x 相比、客户无需直接联系 TI 即可更轻松地寻求安全启动、以下白皮书中提供了一些详细信息  

    3) 3) AM5749通过 EVE 处理器支持的 SDK 中的 TI-DL 支持、专门支持最强大的深度学习产品  

    以下资源可帮助您更好地了解 TI 的机器学习产品

    http://www.ti.com/lit/wp/sway020/sway020.pdf

    这是几个 PLC/CNC/Robotics/Building Automation 客户特别关注的问题。

    希望这对您有所帮助。

    如果您对此有更多问题、请告知我们。


    此致

    Mukul