This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:AM5728在器件模式下支持 USB 3.0

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/757299/am5728-usb-3-0-support-in-device-mode-for-am5728

器件型号:AM5728

您好!

在 AM5728上、器件模式是否支持 USB 3.0 (超高速)?

如果是、需要启用哪些配置、以及在 AM5728器件树中需要进行哪些更改?

此致、

梅乌尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mayur、

    是的、器件模式和主机模式也支持超高速度。 您只需要将 dr_mode 设置为"peripheral"并在器件树中为 VBUS 检测配置适当的 extcon 节点。
    有关详细信息、请观看以下链接中提及的培训视频。
    e2e.ti.com/.../2777145