请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L138 您好!
我们在 LCDK 开发套件上进行开发。 服务器 PPP 实现与 NDK 包一起提供,但部分实现。
更详细地说、存根文件 llserstb.c 不包含完全实现(它是空的)。
是否有任何 PPP 服务器实现的示例?
PPP 实施可能在比您站点中提供的 NDK 版本更旧的版本中完成。
最旧的版本是2.0.0版,但 PPP 实现也存在于以前的版本中(例如 v1.7)。
您能否为我们提供一个 URL 以进行下载?
根据 OWR 上一个问题,我们必须从内核模式(在 llenter()/llclose()函数内)打开和管理 LCDK 的串行端口。 为了使用适当的回调函数 sioInputChar ()文件 sctrl.c (在 NDK 版本2.0.0中作为路由器示例提供)、我们应该使用基于 PDK 的中断、但在内核模式中禁止这种情况、如 spru524K (TI 开发者套件(NDK) API)和第138页的 A1.1.1段所述
我们可以使用 DMA、IOM 迷你驱动器还是其他设备?
是否有 PPP 服务器实现的示例?
但斯克要提前很多时间
kr
Vincenzo