请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123GH6PM 工具/软件:TI-RTOS
我已经了解到 TI-RTOS 中还没有 ADC 实施、但这篇文章是4年前发布的。 我想知道这是否仍然存在。
我还想轮询我设置的 ADC 引脚。 我想知道这是不是我最初设置的值、然后只使用 ADCSequenceDataGet 读取这些值
或者、我是否需要在获取数据之前持续启动和停止序列?
我需要我的应用程序执行的操作----
我只想在没有中断的情况下每10ms 轮询一次 ADC、我想知道我是否每次都重做序列、或者我是否可以继续使用 DataGet
或者、我是否必须连接 DMA 才能仅轮询 ADC 正在读取的值。
谢谢