工具/软件:TI-RTOS
您好、香榭丽舍
在本例中、我正在调查 PWM 上定义 INT_4的意外脉冲
实际上、当我们查看示波器时、"H"项有时会比预期的更长。
因此、当我们为 HWI_INT4 (GPIO 中断)在中断屏蔽上设置"All"时、这种现象已得到修复。
为了调查此问题、我们希望禁用另一个硬件中断。
实际上,在我们的用例中,我们将 GPIO_Int 和 UART_int 设置为 HWI。
但是、当我们在.tcf 文件中查看另一个 HWI 类别时、系统会自动分配、
HWI_IN11 (_HSRTDX_xmt)、HWI_12 (_HSRTDX_rec)、HWI_RESERVED1、HWI_INT14 (CLK_F_ISR)。
我们尝试禁用这些中断,无法选择“不可”。
您知道如何禁用.tcf 文件保留中断的 HWI 吗?
此致、
KAZ