This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/AM3352:AM3352 MLO MMU 缓存启用

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/577334/starterware-am3352-am3352-mlo-mmu-cache-enable

器件型号:AM3352

工具/软件:Starterware

大家好、

 我的客户遇到 NAND 读取速度问题。

 它们将 AM3352与 StarterWare_02_00_01_01搭配使用、引导器件为 NAND 闪存。 现在他们已经完成了应用程序、主要问题是引导时间比预期的要长。 在深入调查时、他们发现 MLO 读取应用程序的时间更长、200K 时为1.9秒。  

因此、现在他们正在尝试启用 MMU /高速缓存、以加快 MLO 级中的 NAND 读取过程。 但是,在启用 MMU 和高速缓存时,MLO 始终失败。 那么、我想问是否可以在 MLO 阶段启用 MMU 和高速缓存以加快 NAND 读取过程?