This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/66AK2H06:TI SDK 03.02.00.05是否具有正确的 skern-k2hk.bin 文件?

Guru**** 2557850 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/577011/linux-66ak2h06-does-ti-sdk-03-02-00-05-have-the-correct-skern-k2hk-bin-file

器件型号:66AK2H06

工具/软件:Linux

我尝试使用 SDK 03.00.00.04中的文件启动运行 Arago 2016.03的66AK2H06板、并使用 SDK 03.02.00.05 "预编译映像"文件夹中的 skern-k2hk.bin 文件、但启动会在先前出现"已安装监视器"消息的位置挂起。  我从 SDK 03.00.04交换了 skern-k2hk.bin、启动不再挂起。  

 SDK 03.02.00.05中的 skern-k2hk.bin 是否不正确?  我注意到它比 SDK 03.00.04中的小大约11KB:

SDK 03.00.04
-rwxrwxrwx 1 1001 45056 2016年7月8日 skern-k2hk .bin*

SDK 03.02.00.05
-rwxrwxrwx 1 1001 1001 32832 12月14日18:03 skern-k2hk .bin*

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我已成功运行 EVMK2HX 修订版4.0上 SDK03.02.00.05 (内核4.4.32)的预构建映像。 所以我不认为它有错误。

    此致、
    Yordan