请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432-RTOS Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS、 MSP432P401R
工具/软件:TI-RTOS
我已将示例程序加载到 MSP432上、但我收到一条错误消息、指出 TAS 堆栈溢出:
[Cortex_M4_0]这个示例不会试图最大限度地减少代码或数据占用空间
启动 UART 回显示例
系统提供商设置为 SysMin。 停止目标以查看 ROV 中的任何 SysMin 内容。
TI.SYSBIOS.KNL.Task:第414行:E_stackOverflow:Task 0x20001ee8 stack overflow。
xdc.runtime.Error.raise:终止执行
这是已知问题吗? 我真的不知道从哪里着手解决这个问题。 我尝试在程序中更改 TASKSTACKSIZE、但它没有执行任何操作。 请提供任何帮助。