请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、
我想设计一个具有以下输入和输出的电路板:
输入:
- USB 端口(从闪存中读取1920x1080 h.264 mp4视频文件)
- MicroSD 卡(用于引导操作系统、如 Linux 或 Android)
- LAN (连接到互联网)
输出:
- 24位 RGB 数据(提供给连接到40英寸 LCD 面板的 LVDS 串行器/发送器 IC)
我知道 AM57xx 系列能够做到这一点、但它们并不便宜!
您会建议更便宜的解决方案吗?