This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 H.264视频解码的处理器建议

Guru**** 2696775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/575931/processor-suggestion-for-h-264-video-decoding

大家好、

我想设计一个具有以下输入和输出的电路板:

输入:

  • USB 端口(从闪存中读取1920x1080 h.264 mp4视频文件)
  • MicroSD 卡(用于引导操作系统、如 Linux 或 Android)
  • LAN (连接到互联网)

输出:

  • 24位 RGB 数据(提供给连接到40英寸 LCD 面板的 LVDS 串行器/发送器 IC)

我知道 AM57xx 系列能够做到这一点、但它们并不便宜!

您会建议更便宜的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Sitara 系列中的任何其他器件都没有 IVA-HD 子系统(一组视频编码器和解码器硬件加速器)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是他们无法播放1920x1080 h.264 mp4随文件播放!!?
    那么、BBB 如何使用 AM335x 处理器实现这一目标!!?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sitara 系列之外还有其他处理器可以实现这一点吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件解码器。 请参阅 processors.wiki.ti.com/.../ARM_Multimedia_Users_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价 USER="OMID Adljuy"] Sitara 系列之外还有其他处理器可以实现此目的吗?[/报价]

    在此论坛上、我们仅支持 Sitara 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Omid、

    请查看此参考设计,了解它是否符合您的要求: http://www.ti.com/tool/tidep0037

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它比 AM57xx 系列昂贵得多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清这一点、AM57x 系列具有 IVA-HD....please 查看以下通过处理器 SDK 支持的编解码器