This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:SR1.1和 SR2.0之间的以太网更改

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/576012/linux-am5728-ethernet-changes-between-sr1-1-and-sr2-0

主题中讨论的其他器件:AM5728X5777BXGABC

工具/软件:Linux

您好,

目前、我们已经获得 了具有新芯片版本2.0的处理器。到目前为止、我们使用的是包含 glsdk 6.10.02的芯片版本1.1。

由于我们进行了大量修改,我更喜欢使用相同的 glsdk 6.10.02 uboot 和内核,而不是对新芯片使用新的处理器 SDK 2.0。

我们使用 MDIO 线路进行配置、使用 RGMI0进行数据传输。目前我能够读取 MAC ID。但我没有在 处理器的 RGMI0_TXCTL 引脚和 RGMI0_TXC 引脚中进行任何切换。

在 U-boot 中、还需要进行哪些更改才能使其正常工作。

此致、

Nagarjuna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪款处理器? Sitara 器件上不支持 GLSDK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用的是 AM5728处理器(器件型号 X5777BXGABC)。我同意您的意见。当我浏览文档时、说从1.1迁移到2.0 (processors.wiki.ti.com/.../AM572x_SR1.1_to_SR2.0_Migration),looks 、就像我们的硬件一样、不需要太多更改。因此、在阅读修订版号后、我提供了 SR1.1到 SR2.0的配置 在 u-boot 上、除 ehternet 外、电路板已正确引导。因此可以指导我从哪个文件开始在 u-boot 中进行调试、以使以太网启动并运行。

    此致、
    Nagarjuna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    X5777BXGABC 不是 AM5728。 请将您的问题发布到 DRA7X 论坛: e2e.ti.com/.../1020
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题可能与 Wiki 页面中的此项目符号相关:

    *数据手册中的新手动 IO 时序

    是否使用 RGMII 的正确手动模式时序更新了 u-boot?

    这是一个相当旧的 GLSDK 版本。 您应该更新到最新版本。 如需更多帮助、请根据 Biser 的说明使用 DRA7xx 论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的应用不是汽车应用、我们强烈建议您改用 AM572x 系列。 您提到的器件是一个示例器件型号。