Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2630 Thread 中讨论的其他器件:Z-stack
工具/软件:TI-RTOS
我正在使用 Z-Stack HA 提供的示例开关应用。
我发现我要从磁传感器 LSM303D 读取的 I2C 代码无法正常工作、因此决定在 代码中添加一些日志信息以确定问题所在、但我发现了其他问题以查看日志。
Z-STACK HA 中提供的 Z-STACK 内核线程受 IAR 编译 器的限制、因此我只能使用 IAR IDE、因此无法使用 Code Composer Studio 来查看 TIRTOS 2.20用户指南中提到的日志和仪表。 (RTOS 分析器和系统分析器就在画面之外)
2.另一个问题是 、按照 TIRTOS 2.20 用户指南、 在使用 XDC 配置 I2C 驱动器仪表->抛出错误@XDC 无法运行
var driversConfig = xdc.useModule('ti.drivers.Config');
driversConfig.libType = driversConfig.LibType_Instrumented;//查看日志
我认为第二个问题是因为 Z-Stack HA 使用 tirtos v2.11.01。
我只想查看仪器日志、了解 当 I2C 代码 通过 UART 或在 IAR 的终端中运行时会发生什么情况。
有人知道如何解决这个问题吗?