This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC1350:与 GPIO 相关的编译问题。

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571208/rtos-launchxl-cc1350-gpio-related-compiling-issue

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我们尝试使用 I2C 协议与 Arduino 板通信、使用 CC1350 Launchpad。is GPIO_init()调用 必须使用、如果是、我在编译代码时遇到问题。 我面临以下问题。

未定义                         的首次引用                                                                                                                                   
符号                                                                                                                                                                     
 ------                             --------                                                                                                                                  
 GPIOCC26XX_CONFIG C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_20_00_08/packages/ti/drivers/lib/drivers_cc13xxware.aem3

错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
错误#10010:链接期间遇到错误;未构建"Button_RX_CC1350_LAUNCHXL_TI.out"

>>编译失败
Makefile:147:目标"Button_RX_CC1350_LAUNCHXL_TI.out"的配方失败
Gmake:***[button_RX_CC1350_LAUNCHXL_TI.out]错误1.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人可以向我更新此内容吗? 提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您未包含 GPIO 驱动程序所需的 GPIOCC26XX_CONFIG 结构。 我查看了该版本、但遗憾的是、我们未将其包含在"board.c"中(在您的案例中为 CC1350_LAUNCHXL.c)。

    我查看了新的 SimpleLink CC13x0 SDK v 1.00.00.13、那里有 GPIO 示例。
    如果您想继续使用您正在使用的版本、我建议使用 PIN 模块而不是 GPIO。 您可以使用 PIN 执行与 GPIO (以及更多)相同的功能。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一个建议的答案、由于此主题在一周内未激活、建议的答案被标记为验证。 请随意选择"拒绝回答"按钮、并回复更多详细信息。