This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3200-LAUNCHXL:如何启用 ADC

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571462/rtos-cc3200-launchxl-how-to-enable-adc

器件型号:CC3200-LAUNCHXL

工具/软件:TI-RTOS

我正在尝试在 TI-RTOS Simplelink 无线 MCU 空示例中启用 ADC。

最简单和最佳的方法是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有附带已发布 TI-RTOS 版本的 ADC 驱动程序。 您必须使用 driverlib 调用来获取功能。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    您能指导我如何执行 drivelib 调用、我会收到隐式调用和链接错误的错误吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Debraj、

    如果您转到 Resource Explorer、您可以找到一些示例代码。

    在 CCS 中、您将在"View"菜单下找到 Resource Explorer。

    您还可以在此处在线找到它:

    我已附上一张资源管理器中它的位置图片:

    此致、

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一个建议的答案、由于此主题在一周内未激活、建议的答案被标记为验证。 请随意选择"拒绝回答"按钮、并回复更多详细信息。