This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:DE 模式下的 LCD 接口

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/576850/am3358-lcd-interface-in-de-mode

器件型号:AM3358

您好!

   我想连接一种 TFT LCD、该 LCD 的接口是与 AM3358的 DE 模式、DE 模式接口使用 RGB 24位 PCLK 和 DE 信号、 当处于高电平时、数据使能信号有效、并且不 需要 HSYNC,VSYNC 信号。

   因此、我不确定 AM3358 LCD 控制器是否仅使用 LCD_D[23...0]、LCD_PCLK 和/LCD_AC_BIAS_EN 支持 DE 模式接口?  

 谢谢!

 建华元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是一个受支持的用例。