This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA72XEVM:如何使用 IVI-shell 配置 weston.ini?

Guru**** 2696775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/573762/linux-dra72xevm-how-to-configue-weston-ini-that-with-ivi-shell

器件型号:DRA72XEVM

工具/软件:Linux

我想使用 IVI-shell 运行 Weston、如何配置 weston.ini?And 在 Weston 运行时将链接什么动态库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的问题已提交给 Weston 专家。 他们将在这里发表评论。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zang、

    您可以尝试为 IVI-shell 使用附加的 weston.ini。 它使用 Weston 的 HMI 控制器、因此用作 IVI 控制器。

    e2e.ti.com/.../7026.weston.ini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramprasad:

    感谢您回复我 soon.e2e.ti.com/.../2677.weston.txtI、请尝试您提供的 weston.ini、它不起作用、因为您可以从附件中看到跟踪。在编译 glsdk 之前、我是否应该添加支持 IVI-shell 的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhang、
    3.14内核 SDK 似乎不支持 IVI-shell。 此 SDK 附带 Weston 1.6。
    我已经使用基于 v4.4内核的 SDK PSDKLA3.01进行了测试、此处使用的 Weston 为1.9、IVI-shell 库随 SDK 一起提供。

    Ramprasad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我以前使用 Yocto 编译了 glsdk、似乎编译器默认选择 weston1.6?如何选择 weston1.9?
    您能给我一些建议吗?非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否可以转到 PSDKLA 3.01版本? K3.14与 Weston 1.9不是受支持的组合。
    processors.wiki.ti.com/.../Category:Processor_SDK_Linux_Automotive

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我很抱歉太晚了、升级到 PSDKLA 3.01版本会给我的项目带来一些意外的风险、应用程序可能需要更改很多、因此我决定放弃迁移到 Weston1.9。我可能会在下一个项目中转到 PSDKLA 3.01版本。感谢您的建议!