This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:TI-RTOS http 后 cgi 示例

Guru**** 2540520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/573872/rtos-ti-rtos-http-post-cgi-examle

工具/软件:TI-RTOS

我想 提交数据以发布 cgi、但这是错误的

spru524j.pdf E4.1第242页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您似乎正在使用以下链接中的 HTTP 服务器示例、对吧?

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI-RTOS_HTTP_Example

    编译器包含路径由您选择的 RTSC 产品生成。 请确保在项目设置中选择了正确的产品。

    Project > Properties
    General > RTSC (选项卡)
    Products and Repositories > TI-RTOS for TivaC 2.16.00.08 >选择

    您还可以检查项目编译器包含路径。 请验证它是否与您的物理安装相匹配。

    Project > Properties
    Build > ARM Compiler > Include Options

    谢谢、
    ~Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助,但我想进行一个后 cgi 示例,但您的示例不成功。 错误的是"divuler"、"tablefmt"未定义。因此、我认为您的"spru524j.pdf"是错误的。http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI-RTOS_HTTP_Example 没有一个后 cgi 示例。  

        http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI-RTOS_HTTP_Example 

       我想知道如何为 ti-RTOS 的 HTTP 添加一个 httpd,如果是,我可以通过 SSI 发送数据,如 LWIP  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果路径错误、您能告诉我一条非常严格的路径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user3511888、

    附录中的示例代码是旧示例的一部分、该示例不再随产品一起提供。 它是供参考的、但不能复制到程序中、因为它引用了其他文件中的符号。 但是、如果您将以下内容添加到程序中、该函数应该会生成。

    #include 
    #include 
    #include 
    
    #define html (str) httpSendClientStr (htmlSock、(char *) str
    ) static const char * tablefmt =" %s %s \r\n";
    静态常量字符*分频器=" 

    \r\n";

    我还附上了旧示例 :e2e.ti.com/.../3480.example_5F00_cgi.zip

    我希望这能帮助您完成您的计划。

    ~Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢