This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA2EVM5777:安装有关 CCS 开发环境的插件(SYSBIOS、xdctools、IPC 等)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/576447/ccs-tda2evm5777-installation-about-plug-ins-sysbios-xdctools-ipc-and-so-on-for-ccs-development-enviroment

器件型号:TDA2EVM5777
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

昨天我询问了有关插件安装的问题(例如、SYSBIOS、xdctools、IPC 等)、

然后我计划安装 ti-componets 文件夹中的每个相关插件、但在此文件夹中找不到特定的安装软件(例如.exe)。

如何 逐步安装 TI 组件中提到的每个要求插件?

是否有一些文档详细描述了此安装步骤?

我是否应首先从 TI 网站下载相关插件?

顺便说一下、在我成功安装了相关插件后、 VISION_SDK 仍然可以正常工作、即使我从 VISION SDK 工程中删除了 ti-components 文件夹?

提前感谢。

BRS、

门格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    Vision SDK 安装程序 VISION_SDK_XX_XX_XX_XX_setupwin.exe 包含 需要安装的所有组件(VISION SDK 以及 SYSBIOS、xdctools、IPC 等)。 安装时、您需要为要安装在正确文件夹中的所有组件选择"典型"安装选项。

    安装程序是自指导的。 但是、如果您对安装程序选项仍然不太了解、请告知我们。

    除此安装程序外、您唯一需要的组件是 launchpad.net/.../4.9-2015-q3-update 上的 A15 Compiler & Linker

    A15编译器需要安装在“ /ti_componities/cG_tools/windows/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3”位置。  VisionSDK_UserGuide_TDA*xx 文档中提到了这一点。

    每次需要构建/重新构建 VISION SDK 时、都需要 ti_components 文件夹。 因此、安装后将其删除是不正确的。

    谢谢、此致、

    Piyali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piyali、

    感谢你的答复。

    我在典型模式下安装了 VISION SDK。

    根据您的意思、如果在典型模式下安装 VISION SDK、则无需在 CCS 成功安装后逐个重新安装 ti-components 文件夹中的插件。

    只有一个例外:

    A15编译器和链接器需要安装更多。

    我的理解是对的?

    此外、CCS 和 VISION-SDK 之间的安装路径是否有一些特殊要求?

    对于我来说、CCS 和 Vision-SDK 的安装路径不同?

    再次感谢。

    BRS、
    门格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    根据您的意思、如果在典型模式下安装 VISION SDK、则无需在 CCS 成功安装后逐个重新安装 ti-components 文件夹中的插件。

    只有一个例外:

    A15编译器和链接器需要安装更多。

    我的理解是对的?

    [皮亚利]:你是对的。 Vision SDK 将默认使用安装在 ti_components 文件夹中的 BIOS/XDC/IPC 软件包、而不是 CCS 路径包。 因此、您无需单独安装它们。 A15 GCC 编译器和链接器是唯一的例外。

    您可以在 VISION_SDK 文件夹中的 tools_path.mk 文件中看到这一点。 例如、对于 BIOS_path、定义了以下内容:

    ifeq ($(build_OS)、Windows_NT)

     TI_SW_ROOT   :=$(类路径..)/ti_components

    字节序

    BIOS_path ?=$(TI_SW_ROOT)/OS_TOOLS/BIOS_X_XX_XX_XX

    此外、CCS 和 VISION-SDK 之间的安装路径是否有一些特殊要求?

    [Piyali]:注意在上面的片段中、在设置 BIOS_path 时有一个"?="。 只要没有名称 BIOS_path 定义的 Windows 环境变量指向可能安装在 CCS 文件夹中的另一版本 BIOS、编译就会挑选 ti_components 版本。

    对于我来说、CCS 和 Vision-SDK 的安装路径不同?

    [Piyali]:只要你没有冲突的环境变量、这就不是问题。

    谢谢、此致、

    Piyali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Piyali、

    感谢你的答复。

    我之前在 PC 端的 vision_sdk_02_09_01_00文件夹下构建了 vision_sdk_02_09_01_00项目。

    构建步骤根据构建应用程序(Vision SDK TDA2xx 用户指南 P15中的第3.2章)、

    在运行命令"gmake -s -j depend "完成后、执行"gmake -s -j"命令时会出现如下所述的一些错误。

    --------------------------------------

    gmake[1]:进入目录`D:/vision_sdk_02_09_01_00/vision_sdk/binaries/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/ipu1_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/main_app_ippu1_pem4.src/sysBIOS'

    clem4 D:/vision_sdk_02_09_01_00/ti_compons/os_tools/BIOS_6_45_01_29/packages/ti/sysbios/BIOS.c……

       4 [Main] sh 7708 D:\VISION_SDK_02_09_01_00\ti_compons\os_tools\windows\

    xdctools_3_32_00_06_core\bin\sh.exe:***致命错误- fork:无法为堆栈0x28C750 - 0x290000保留内存、Win32错误487

       4 [Main] sh 7708 D:\VISION_SDK_02_09_01_00\ti_compons\os_tools\windows\

    xdctools_3_32_00_06_core\bin\sh.exe:***致命错误- fork:无法为堆栈0x28C750 - 0x290000保留内存、Win32错误487

       5 [Main] sh 4232 child_info::sync:等待失败、pid 7708、Win32错误1812

       5 [Main] sh 4232 child_info::sync:等待失败、pid 7708、Win32错误1812

     1273 [Main] sh 4232 fork:子级-1 -在初始化前等待 longjmp 已死亡、重试10、退出代码0x1000000、errno 11

     1273 [Main] sh 4232 fork:子级-1 -在初始化前等待 longjmp 已死亡、重试10、退出代码0x1000000、errno 11

    C:/Users/Meng/AppData/Local/Temp/make7560-1.sh:无法派生:资源暂时不可用

    gmaking[1]:***[BIOS.obj]错误2gmaking[1]:离开目录`D:/vision_sdk_02_09

    _01_00/vision_sdk/binaries/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/ipu1_1/release/vision_sdk_c

    onfigro/package/cfg/main_app_ipu1_pem4.src/sysBIOS'

    Gmake:***[D:/vision_sdk_02_09_01_00/vision_sdk/binaries/obj/vision_sdk/tda2xx-

    evm/ipu1_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/main_app_ipu1_1_pem4.src/sys

    BIOS/SYSBIOS.aem4]错误2.

    --------------------------------------

    然后、大楼就在这里。

    我不知道导致这些误差的原因是什么?

    顺便说一下、此构建步骤需要 EVM 板?

    如果是、在构建 VISION-SDK 时如何将硬件与 PC 连接?

    非常感谢您的参与。

     

    BRS、

    门格

     

     

     

     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    问题似乎是 XDC shell 无法启动。 此处描述的不同上下文中存在类似错误: stackoverflow.com/.../msysgit-fork-cant-reserve-memory-for-stack

    您使用的是哪个命令提示符? (本机 Windows 命令提示符或 MinGW 或 Cygwin?)

    无需连接到 EVM 即可构建 Vision SDK。

    谢谢、此致、
    Piyali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piyali、

    我使用本机 Windows 命令提示符。

    非常感谢。

    BRS、
    门格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piyali、

    这个问题是根据你的菜单而引起的。

    非常感谢!

    BRS、
    门格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    很高兴听到这个消息!

    谢谢、此致、
    Piyali