This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:安装 CCS 后、某些插件单元(如 SYSBIOS、xdctools、IPC 等)应逐一安装?

Guru**** 2037690 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/576166/tda2evm5777-some-plug-in-units-such-as-sysbios-xdctools-ipc-and-so-on-should-be-installed-one-by-one-after-ccs-is-installed

器件型号:TDA2EVM5777
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

您好!

有关 VISION SDK 的一些问题如下:

如您所知、VISION SDK 包括所有类型的软件插件单元、例如 SYSBIOS、xdctools、IPC 等。

下面有两个折页,一个是 ti_components,另一个是 vision_sdk。

我想知道、在 CCS 成功安装后、我们是否必须首先安装这些插件单元(SYSBIOS、xdctools、IPC 等)?

如果是、我们必须安装 与 ti_components 文件夹中所述相同的版本?

我的独立是对的吗?

BRS、

门格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    建议安装与 ti_components 文件夹中所述相同的版本、以确保不会因版本不匹配而产生任何无意的副作用(无论是在编译时还是在运行时)。

    此外、通过 SDK 安装程序安装插件有助于避免更新工具路径以实现平滑编译。

    谢谢、此致、

    Piyali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piyali、

    根据您所说的内容、ti_components 文件夹中的内容用于安装相关的 vision SDK (在 vision_sdk 文件夹下)。

    在 ti_components 文件夹中安装每个组件后、VISION SDK 下的所有项目都可以正常使用?

    如果不是、可能会在 VISION_SDK 文件夹下的工程中产生一些冲突?

    我的理解是对的?

    BRS、
    门格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    没错。

    谢谢、此致、
    Piyali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piyali、

    非常感谢!

    BRS、
    门格