This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 Windows 8和 Windows 10的小工具串行驱动程序

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596417/gadget-serial-driver-for-windows-8-and-windows-10

Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

您好!

我们将 OMAPL138与 Linux 2.6.37版本一起用于我们的产品。 我们有用于 Winows XP、Windows Vista 和 Windows 7的 Gadget 串行驱动程序。

但我们没有 Windows 8和 Windows 10版本、因此我们需要立即使用这些驱动程序。

因此、请根据上述要求提供支持以满足客户需求。

谢谢你。

此致、

Ramesh Babu G

项目经理

地迅·雷罗尔有限公司
98号、Sipcot Industrial Complex、
Hosur - 635126。
塔米尔纳德。
印度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramesh Babu、

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您要查找的驱动程序是否由 TI 提供、适用于 Windows XP 和 Windows 7、还是由 Microsoft 或第三方供应商提供?

    如果您可以指向您获取 Windows XP 和 Windows 7驱动程序的位置,我们可能会提供一些指导。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    我们在"usr/src/linux-2.6.37-CalixTO-SODIMM v1/Documentation/USB "路径中找到了"linux-cdc-acm.inf"文件"。 此文件支持 Win XP 32位、Vista 32位和 Vista 64位等主机操作系统。

    对于 Windows 7、我们已通过某些 Web 链接进行了 google 和下载、我不确定该 Web 链接。 我将再次尝试查找链接。

    我有一个基本的问题、例如、更新即将推出的主机操作系统的驱动程序时、范围是谁?

    谢谢你。
    此致、
    Ramesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rahul!

    1) 1)主问题是否有任何更改? 我们还需要在 Windows 8.1和 Windows 10中支持 Gadget Serial。
    2) 2)可能还有其他方法可以将 TI 芯片组上的 USB 用作 USB 串行转换器吗?

    此致、
    Bakir Khaybullin