This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM368:DM365/368的 IPNC RDK 5.2.0的下载链接

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595580/linux-tms320dm368-download-link-for-ipnc-rdk-5-2-0-for-dm365-368

器件型号:TMS320DM368
Thread 中讨论的其他器件:DM388DM385

工具/软件:Linux

您好!

请提供有关 IPNC RDK 5.2.0的最新 GA 版本的下载链接

processors.wiki.ti.com/.../IPNC_RDK_DM36x 上的 Wiki 页面 提到了一个名为"IPNC-RDK-CSK-5.2.0-Linux-x86-64安装.bin"的安装文件、但我们无法找到指向此文件的链接。

我们需要此版本来评估基于 DM368 SoC 的定制板的可移植性。

非常感谢您的参与。

此致、
Mark Haemmerling
EMSYS GmbH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该协议是根据 NDA 提供的。 请联系当地的 TI FAE。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否检查您是否可以访问以下链接。 您似乎不需要联系 FAE。 您需要登录并接受下载协议: software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉。 忽略上述链接。 虽然它来自 DM36x 页面、但它会进入 DM38x IPNC 封装。 与 DM36x IPNC 封装不同。 链接存在一些问题。 我将提出这个问题,并很快回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    IPNC RDK 5.2.0。 尚未在上面的链接中发布。 您可以联系 FAE 以获取 IPNC RDK 5.1.0。 您参考的是哪款 DM36x 硬件板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dwarakesh、

    我们的主要问题是将客户电路板的系统移植到基于4.x Linux 内核的 RDK、因此我们需要最新的 IPNC RDK 5.2.0。 我们已经可以访问 Appro 的 FTP 站点、因此我们可以获得最高5.1.0的版本(Linux 2.6.37)。

    目前、客户的主板仍使用 Linux 2.6.18、这意味着我们无法(交叉)针对 MUL 在现代 BuildRoot 工具链(GCC 6.x)中构建许多应用程序、因为2.6.18头文件太旧、在构建使用内核头文件(如 busybox)的应用程序时会导致类型冲突。

    移植和使用基于2.6.37的 RDK (例如5.1.0)可能是一个选项、但根据 MUL 1.0.0文档、MUSL 至少需要 Linux 2.6.39才能正常运行。 因此、我想我们也可能不幸运地使用这种相对较旧的内核2.6.37。

    客户确实希望内核接近主线(4.4等 LTS 版本可以正常运行)。 因此、我们相信 IPNC RDK 5.2.0将对我们大有帮助。

    您希望何时发布 IPNC RDK 5.2.0?

    关于参考板:为了测试自构建内核、我们首先使用 DM36x EVM (板载 DM368)、然后在 DM368IPNC_MT5上进行测试、然后在客户硬件上进行测试。

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    我将回到 DM36x IPNC 5.2封装的发布日期。 但是、我们要指出、IPNC 封装5.2仅在 CSK 硬件上进行测试。 它未在 DM36x EVM 或 DM36x IPNC 硬件中进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    IPNC RDK 5.2已就绪、但由于 WiFi 驱动器移植而延迟。 如果您不特别需要 WiFi、可以联系 TI FAE 并申请获取该软件包。 可能是 TI 提供的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么现在它准备好了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来还没有准备好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     对于 DM365/368、IPNC RDK 5.2.0的下载链接是否有更新或 发布日期?

    我们订购了 DM388和 DM8127版本并下载了该软件、但我们也希望获得 DM369版本、以帮助我们开发 成熟的 DM368/DM369产品

     除了用户指南之外,DM369 CSK 的手册和设计文件是否可从任何位置获得?

    奇怪的是 DM369 CSK 很快出现并消失了。 还是从未正式发布?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有关于 IPNC 5.2.0版本的官方更新。  

    如需更多信息、请联系您当地的 TI FAE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对36X 5.2版的任何更新? 我们已要求提供 FAE、但未收到任何回复。 我们听说该芯片组即将进入 Legacy 状态、IPNC 发布的延迟似乎也表明了这一点。

    请告知 TI 是否推荐在新设计中使用36X。

    谢谢、
    Gabe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabe、

    没有计划为 DM36x 发布 IPNC RDK 5.2。

    DM36x 上的所有开发均使用 IPNC RDK 5.1/ DVSDK 完成。

    目前尚未讨论如何逐步淘汰 DM36x。

    如果您通过官方帖子/网站/论坛获取此信息、请提供新闻来源。

    此致、

    Akshat

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akshat、

    感谢您的回答。 这在某种程度上与 Dwarakesh 在该主题中发布的一篇文章相矛盾、该文章的日期为5月21日、粘贴在下面:

    "IPNC RDK 5.2已就绪、但由于 WiFi 驱动器移植而延迟。 如果您不特别需要 WiFi、可以联系 TI FAE 并申请获取该软件包。 可能是 TI 提供的。"

    根据此报价、我们有两个问题:

    1. TI 是否会提供他们拥有的5.2版本、即使尚未完成也是如此? 我们不会期望任何 TI 支持、因为它从未正式发布、但至少会让我们更有信心在此设计中使用 DM369。

    2.您是否知道将 RDK 5.2移植到 DM369大约需要花费多少精力? 我们谈论的是几周、几个月吗?

    此时、我们根据器件的 RDK 5.2可用性或自行创建 DM369的能力来决定使用 DM369的设计。 这是因为设计中还有一个 DM385处理器、该处理器已经在 IPNC RDK 5.2上运行、我们需要使这两个处理器保持运行相同的 RDK 版本。 我们的设计处于非常关键的阶段、因此必须尽快做出这一决策。

    您能不能快速回答我上面的两个问题、因为我们在设计阶段的关键时刻努力做出这一决策。

    谢谢、
    Gabe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabe、

    TI 目前没有发布 IPNC RDK 5.2的计划。 目前无法获取 IPNC RDK 5.2版本(带/不带支持)。
    如果是独立完成的、则 RDK 5.2端口的工作肯定需要数月的时间。

    用于 DM38x 的 RDK 为 IPNC RDK 3.9而不是5.2。

    此致、
    Akshat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请快速注意、我们处于与 Gabe 相同的位置、并且还在寻找 DM369版本的 RDK。 我们确实购买了 DM388和 DM8127 CSK、但拥有基于 DM368的设计、我们希望使用通用平台将其更新为 DM369。 因此、如果 TI 正在寻求客户的反馈、请相信我们对 DM369 RDK 投赞成票。 如果有问题、它不需要支持 DM365或 DM368甚至 Wifi。 我们还希望购买 DM369 电路板、它似乎只在很短的时间内可用于 CSK、而且显然是廉价的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabe 和 tek4、

    您能否在我的电子邮件 ID (akshat.a@pathpartnertech.com)上共享您的联系信息 、以便脱机讨论 DM36x RDK 选项?

    此致、

    Akshat