您好!
我创建了一个 ALG 插件、该插件是 一个引用框架副本的副本、并将其放置在 VISION_SDK/HLOS /示例/ADAS/src/ALG_plugins/copy 中、它已编译。 但在运行用例时、它会得到该误差
我参考了 VisionSDK_DevelopmentGuide.pdf - 算法链接开发和 VisionSDK_UserGuide_UsecaseGen.pdf 来创建和注册此 ALG 插件。
[host][IPU2 ] 239.410144 s: 捕获:正在创建!!!
[host][IPU2 ] 239.410571 s: 捕获:VIP1 Slice0 Porta 捕获模式为[ 8位]!!!
断言(chains_vipSingleCam_RVC_priv.c|chains_vipSingleCam_RVC_Create|115)
[host][host ] 239.532544 s: IPC_IN_0 :正在创建!!!
[host][host ] 239.532940 s: IPC_IN_0 :创建完成!!!
[host][host ] 239.533032 s: ALG:错误:未指定 ALG create 函数 (algId = 11)!!!
[host][IPU2 ] 239.531537 s: 捕获:创建完成!!!
[host][IPU2 ] 239.531934 s: IPC_OUT_0 :正在创建!!!
[host][IPU2 ] 239.532269 s: IPC_OUT_0 :创建完成!!!
在 VISION_SDK/HLOS /示例/ADAS/src/ALG_plugins/copy 中、我有这些文件
CopyAlgongCpu.c CopyLink_algPlugin.c CopyLink_priv.h iCopyAlgo.h
在文件 CopyLink_algPlugin.c 中
Int32 AlgorithmLink_CopyCreate (void * pObj、void * pCreateParams);
Int32 AlgorithmLink_CopyProcess (void * pObj);
Int32 AlgorithmLink_CopyControl (void * pObj、void * pControlParams);
Int32 AlgorithmLink_CopyStop (void * pObj);
Int32 AlgorithmLink_CopyDelete (void * pObj);
Int32 AlgorithmLink_CopyPrintStatistics (void *pObj、AlgorithmLink_CopyObj *pFrameCopyObj);