This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2L06:66AK2L06 RSV0B 引脚

Guru**** 2587725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592951/66ak2l06-66ak2l06-rsv0b-pin

器件型号:66AK2L06

在66AK2L07 (SPRS930)的数据表中、RSV0B 引脚(焊球 AF8)保持未连接状态。

但是、在 K2L EVM 的原理图第45页中、RSV0B/AF8连接到 VPP1V8、且电容为0.1uF。 连接。

差异的原因以及将该引脚连接到 VPP1v8的目的是什么。

在定制电路板设计中、将该引脚保持未连接状态会产生什么后果-或者-该引脚是否必须连接到 VPP1v8?

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果数据表和 EVM 原理图之间存在偏差、我们建议遵循数据表。
    在这种情况下、说明类似于以下内容:
    e2e.ti.com/.../591826

    我还在向雷达团队进行确认。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能确认此差异吗? 我们也面临同样的问题。 我尝试联系 eInfochips。他们 建议通过 e2e 论坛联系 TI。 以下是他们的回答

    "K2L SoC 的电流数据表显示引脚"AF8"是保留的(NC)。 在开发 K2L EVM 期间、我们根据 TI 的输入将该引脚视为 VPP2 (1.8V 数字 I/O 电源)。 因此、建议与 TI (e2e)核实是否使用此引脚/VPP1V8实现新的设计/要求""

    我假设我可以完全消除 EVM 原理图中的电压轨"VPP1V8"。 根据 EVM 原理图中给出的电源序列图、"VPP1V8"遵循特定于用户的某些序列