This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:支持的最大 QSPI 闪存大小

Guru**** 2696775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/575874/tda3-max-supported-qspi-flash-size

器件型号:TDA3

大家好、团队、

   TDA3支持的 QSPI 闪存的最大大小是多少?  

我在 TDA3 TRM 中找不到有关 QSPI 存储器大小的任何说明。  

客户 希望 使用双芯片选择的1Gbit (512Mbit * 2)。

请 确保 TDA3支持该功能。

此致、

劳埃德

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lloyd、

    您最多可以支持64MB QSPI 闪存。
    是的、您可以使用128 MB 的双芯片选择。
    虽然在 SW 侧没有人测试过第二个芯片选择、但使用这两个芯片选择不应有任何限制。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rishabh、非常感谢。