This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4379:180度显示屏旋转

Guru**** 2696775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/575745/linux-am4379-180-degrees-display-rotation

器件型号:AM4379

工具/软件:Linux

大家好

客户询问如何以机械方式旋转显示屏、以重新旋转180度

根据 LCD 面板的安装方式、我们需要将显示屏旋转180°。  AM437x 中是否对此提供硬件支持?  在搜索时、我发现了一些建议、例如运行 echo 2 >/sys/class/graphics/fb0/rotate 、这些建议对我不起作用、但对于是否支持该功能没有明确的答案。

我们正在基于02.00.00版本构建内核、并使用基于的构建根目录
2015.08版本、用于构建我们的用户空间。

(来自02.00.00 TI SDK 版本的内核)

 

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 AM437x TRM 版本 F 中的第13.1.2节:"旋转/镜像:器件上未实现 SDRAM 旋转引擎"。
    此外,在 Linux DSS 驱动程序 wiki (processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_DSS_User's_Guide )上:“Rotation / Tiler 2D:
    驱动程序部分支持、但由于硬件限制、几乎无法使用"