This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:如何在 A15内核中停止 COUNTER_REALTIME

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598460/am5728-how-to-stop-counter_realtime-in-the-a15-core

器件型号:AM5728

您好、香榭丽舍

我想停止自由运行的 conter COUNTER_REALTIME。 遗憾的是、我在我们的文档中找不到有关如何执行该操作的任何提示。

请给我一些关于我们的文档的指导、或者解释如何做到这一点。

感谢您的指导。

此致、

1和0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    那是什么软件? 哪个版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    这不是软件问题。 我想知道我需要修改哪个寄存器来停止 COUNTER_REALTIME、它馈送到 Cortex-A15 MPCore 中的 Timer0/1 (如图4-1所示)。 TRM 中的 MPU 子系统概述)。 或者、在 Cortex-A15 MPCore 中停止 Timer0/1。

    谢谢。

    此致、
    1和0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、香榭丽舍

    请有人回答这个问题。

    此致、
    1和0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1和0、

    COUNTER_REALTIME 没有用于启用/禁用它的软件控制。  但是、ARM 子系统内的定时器确实如此(请参阅 TRM 图4-1中的 TIMER0/1)。  

    这些计时器在 ARM 子系统中的每个计时器中都有一个启用/禁用位、该位分配在 CP15协处理器空间中。有关访问这些寄存器的详细信息、您需要参阅 ARMv7 ARM 架构参考手册的通用计时器部分。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    我们可以得到一个示例吗? 客户未在 ARM 架构 TRM 中找到该信息、我无法访问该信息。 因为这是一个调试问题、我们如何在 CCS 中解决这个问题?
    我正在从'One and ZERO '接管....

    此致、
    弗兰克