This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCM572X:摄像头模块问题

Guru**** 2587675 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596177/tmdscm572x-camera-module-issue

器件型号:TMDSCM572X
主题中讨论的其他器件:AM5728

您好!  

 有时会检测到 TI AM5728 EVM 摄像头模块:

/# ls /dev/video
/dev/video0 /dev/video1 /dev/video10
/#

有时不:

/# ls /dev/video
/dev/video0 /dev/video10
/#

实际上、我们询问这是硬件问题还是软件问题。 在这种情况下,解决方案是什么?

我 还通知您、这些商品是新商品(约5天)。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪种 Linux 版本? 哪款 EVM 板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EVM:TI AM5728 EVM (来自德州仪器(TI))
    内核:4.1.18
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请务必分享两个案例的 dmesg、以了解发生了什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此 SDK 非常旧。 请尝试使用最新版本: software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Biser、

    我尝试过最新版本、 但 TI AM5728 EVM 摄像头模块始终存在相同的问题。

    巴西:)
    Faiez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知软件团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dwarakesh 您好、

    对于此问题、我想知道 Linux 命令来执行此操作(dmesg)。
    谢谢、

    巴西:)
    Faiez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dwarakesh 您好、

    EVM:TI 5728 EVM
    内核:4.4.41

    未使用最新内核检测到 TI AM5728 EVM 摄像头模块:

    root@am57xx-EVM:~# ls /dev/video

    /dev/video0 /dev/video10 /dev/video11
    root@am57xx-EVM:~#

    我尝试执行"dmesg"命令、得到了这个结果。 (结果由附件文件.txt 提供)
    谢谢、

    e2e.ti.com/.../2086.dmesg.txt

    巴西:)
    Faiez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Faiez、

    当您看不到视频1和看到视频1时、发送 dmesg 日志。 希望您在提供的"摄像头板连接"插槽中连接摄像头模块。 我没有 AM572x 的摄像头模块、因此要求这两个日志来帮助查看是否有任何错误。 在这两种情况下、下面的命令的输出也是如此。
    # v4l2-ctl --list-devices
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议执行两项操作-检查摄像头板是否正确安装在 EVM 上。 第二、迁移到最新的 PLSDK。 较旧的驱动程序存在与竞争状态相关的错误、因此无法始终检测到摄像头模块。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、我看到您已经尝试过内核版本4.4。 在这种情况下、我建议检查摄像头板是否通过螺钉正确固定到 EVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们看到类似的情况、摄像头组件连接器未正确插入摄像头模块上的匹配连接器。

    此致、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您有理由认为摄像头板从一开始就无法正常工作、请与您的供应商(如果您是通过 TI store 购买电路板、请与经销商或 TI store 联系)合作、开始 RMA 流程(更换有缺陷的电路板)。