This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM6467T:DDR2终端

Guru**** 2585725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596262/tms320dm6467t-ddr2-termination

器件型号:TMS320DM6467T

团队、

我的客户有以下问题。

我们正在执行 Hyperlynx 仿真、以验证新设计的 DDR2时序、并遇到时序问题。 该架构使用具有22 Ω 串联端接的双芯片平衡 T 布线、并满足 TI 文档规定的所有布局指南和长度匹配要求。 我们发现、仿真模型可以通过在布线的 T 结之后向 Vtt 添加并联端接来实现、这是 DD2架构的标准端接方案。 但是、TI 文档明确指出、不允许使用此终端方案、我正在尝试了解原因。 请参阅下面的数据表摘录。

 

e2e.ti.com/.../DM6467T.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    如何解决 DDR2 Hyperlynx 仿真的时序问题?  我们的 IBIS 模型不包含时序信息。

    这些器件的支持模型是为一组有限的布局/拓扑提供布线指导和布线规则。  完成了仿真、以验证只要遵循规则、我们的器件就能满足 DDR 时序要求。  这就是数据表限制终端实现的原因

    请在您 确认符合布线规则的位置附上显示布线长度的表格。

    Tom