This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:DPLL 最小乘法器设置

Guru**** 2586435 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598333/am5716-dpll-minimum-multiplier-setting

器件型号:AM5716

我目前正在查看我正在使用的 AM5716设计的 DPLL 设置。  PLL 的输出频率通常由公式(M /(N + 1))×FINP 决定。   《技术参考手册》第3.6.3.3.2节中的注释指出:"最好将 N 参数的值减至最小(它最大限度地减少了锁定时间和抖动)。 然后应选择 M 来提供正确的频率(尽可能具有最低的差值)。"  我的问题是、M 的值是否有任何要求、或者 M 是否可以是任何值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已要求工厂团队进行评论。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第6.2节包含器件中所有 PLL 的规格。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到 PLL 规格、但我看不到 M 分频器值的任何建议值或要求值。