This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:PROCESSOR-SDK-Linux 的 EDMA 示例

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/574792/linux-am3358-edma-sample-for-processor-sdk-linux

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

您好!

我想拥有一个 Linux EDMA 示例应用程序。

我找到了这些 wiki
processors.wiki.ti.com/.../EDMA_sample_test_application
processors.wiki.ti.com/.../AM335x_EDMA_Driver's_Guide

但它们适用于 PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335X 03_02_00_05。

有没有人拥有适用于 PROCESSOR-SDK-Linux 的全新 EDMA 样片?

此致、
松崎武