This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LINUXEZSDK-Sitara:符合 EMV/PCI 标准的 POS 设计

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598136/linuxezsdk-sitara-emv-pci-compliant-pos-design

器件型号:LINUXEZSDK-Sitara

您好!

我们希望设计一个具有触点、非接触式和 NFC 的 POS (支付)终端、用于运输应用。 硬件设计应符合 EMV 1级和 PCI 规范、因为我们可能需要进行认证。

如果有任何相同的参考设计、请提出建议、并分享可帮助我们设计此系统的相关信息。

谢谢、此致...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于此类信息不公开、因此请直接联系 TI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。
    plz。 建议我如何直接联系 TI。这将是最佳的媒介。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知销售团队。 他们将在此处或直接与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhishek、
    感谢您的联系...此时我们需要离线通话...
    您位于哪个地区? 原因是为了促进我们的现场联系人...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我来自印度。 可能是亚太地区。

    plz。 联系我...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhishek、
    谢谢、我们将尽快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正在寻找早期输入、请...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大约一周后、没有人就我的问题联系过我。

    您确定 TI 是否有与我的查询相关的团队和解决方案。

    查找您的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    我已通知销售团队。 他们将在此处或直接与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    plz。 联系我

    abhishek@cdac.in

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhishek、
    谢谢。 我已将您的电子邮件发送至我们为您所在地区提供支持的 FAE。 他将尽快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复和输入。

    请尝试加快进度、因为这些类型的延迟会影响我们的项目时间表...

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhishek、
    我被告知现场将于周一与您联系。
    在此之前、请查看此链接:
    www.ti.com/.../TMDXEVM438X-EPOS
    注意:请注意、此 EVM 需要获得购买批准和软件访问权限。 使用"立即订购"表中的请求按钮提交请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。我与销售团队保持联系。

    plz。 帮助我清除对 Sitara POS 套件的一些技术怀疑:
    1 -有关篡改板及其功能的重要性和更多详细信息。
    2 -键盘在这里做什么。
    3-是否有任何键盘用于输入 POS 中使用的按键。