This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM57X:H.264流中的 SEI 插入

Guru**** 2586415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599169/linux-processor-sdk-am57x-sei-insertion-in-h-264-streams

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:Linux

您好!

我们需要在 H.264流中插入 USER_DATA_REGAND_ITH_t_t35 SEI 消息(使用 HD-VICP 编码器进行编码)。

从编码器用户手册(H264_Encoder_HDVICP2_UserGuide.pdf)中可以看出、这不受支持。

鉴于编解码器没有配置(请告诉我这方面是否有问题)、实现这一目标最简单和最理想的方法是什么?

此致、

达尔尚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darshan、

    如果可能、请从编码器和解码器的角度了解您的用例。 在此基础上、我可以帮助获得任何替代解决方案。

    由于 SEI 只是额外的编码数据、它只是通过编码器和解码器端到端传递一些信息。

    此 SEI 数据不会对视频质量产生任何影响。

    请告诉我 您是否可以改用 USER_DATA_REGANDELED。

    此致

    Gajanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果上述回复回答了您的问题、请关闭此主题。