This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:H264飞地报告错误

Guru**** 2585125 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599236/tms320dm8168-h264-enclink-report-error

器件型号:TMS320DM8168
主题中讨论的其他器件:TVP5158

我将链用作:CAPTURE -> ipcvpsout -> ipcvideoin -> clinink (h264hp)

并获取飞地报告错误。 我没有找到如何使用例工作,您能帮助分析日志,还能帮助建立使用例代码工作的 env (这将是很好的帮助)。

例如:tl-mcfw-RDK-1.3/dvr_RDK/mcfw/src_linux/mcfw_api/ usecases/ti816x/ multich_interlased_vcap_vendc_vdec vdics.c

ThreadName:IpcBitsInLink_periodicTaskFxn_3000001a、ThreadID:1146
显示帧... 位置:4.
[m3video ] 69178:!错误!:ENCLINK::links_m3video/IVA_enc/enclink_h264.c:[587]::内部错误:0
[M3VIDE]外部错误:0
[M3VIDE] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_FRMRATE_NUMUNITSINTICKS = 37
[m3video ] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_LEVELLIIMIT_RESEMONSE= 71
[m3video ] 69179:!错误!:ENCLINK::links_m3video/IVA_enc/enclink_h264.c:[587]::内部错误:0
[M3VIDE]外部错误:20.
[m3video ] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_CONTROLCALL_CMD = 5
[M3VIDE] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_Handle_BUFDESCIPTORS_PTRNULL = 39
[M3VIDE] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_STERICE_PRESET = 130
[M3VIDE] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_VERSION_BUFFER_NULL_OR_SIZE = 131
[M3VIDE] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_VUI_NUMUNITSINTICKS = 132
[M3VIDE] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_VUI_PRESET = 133
[m3video ] EXT_ERROR:.x
[m3video ] 69180:!错误!:ENCLINK::links_m3video/IVA_enc/enclink_h264.c:[587]::内部错误:0
[M3VIDE]外部错误:80
[m3video ] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_CREASE_GOPSTRUCT_LOG2MAX_INTRAINTERVAL = 7
[M3VIDE] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_RATECTRL_BFRAMEPICSIZE = 98
[M3VIDE] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_RATECTRL_CBCRQPINDEX_INITBUFLVL = 99
[m3video ] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_RATECTRL_HRDBUFFER_LVLEXCEED = 100
[m3video ] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_RATECTRL_IFRAME_QP = 101
[m3video ] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_SCLMATRIX_metadata = 104
[M3VIDE] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_STATUS_SIZE = 128
[m3video ] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_STERICE_INPEN= 129
[m3video ] 69182:!错误!:ENCLINK::links_m3video/IVA_enc/enclink_h264.c:[587]::内部错误:0
[M3VIDE]外部错误:0
[m3video ] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_INTRA_REFRESHRATE = 66
[M3VIDE] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_IVAHD_BADRESET = 67
[M3VIDE] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_IVAHD_BADSTATE = 68
[m3video ] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_IVAHD_RELEASE = 69
[m3video ] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_LOOPFILTER_OFFST_LFIDC = 72
[m3video ] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_PROFILE_DataSync_INPAST_RES = 96
[m3video ] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_PROFILE_INPEN= 97
[M3VIDE] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_STATUS_SIZE = 128
[M3VIDE] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_STERICE_PRESET = 130
[m3video ] 69184:!错误!:ENCLINK::links_m3video/IVA_enc/enclink_h264.c:[587]::内部错误:0
[M3VIDE]外部错误:0
[M3VIDE] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_FMO_PRESET = 34
[M3VIDE] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_FRMPACKING_PRESET = 35
[m3video ] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_FRMPKING_TYPE_INACP= 36
[M3VIDE] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_FRMRATE_NUMUNITSINTICKS = 37
[m3video ] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_highspeed_BFARME = 40
[m3video ] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_INTRA_REFRESHMETHOD = 64
[m3video ] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_INTRA_REFRESHMETHOD_RATE = 65
[m3video ] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_PROFILE_DataSync_INPAST_RES = 96
[M3VIDE] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_RATECTRL_BFRAMEPICSIZE = 98
[M3VIDE] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_VERSION_BUFFER_NULL_OR_SIZE = 131
[M3VIDE] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_VUI_NUMUNITSINTICKS = 132
[M3VIDE] EXT_ERROR:IH264ENC_EXTERROR_VUI_PRESET = 133
[m3video ] EXT_ERROR:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享以下内容:

    编码器和解码器版本。

    使用的所有编码器参数。

    3.您能否提供有关用例的更多详细信息、具体取决于我可以建议一些适合您的参数设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我使用的代码。 在哪里可以找到编码器和解码器的版本?

    #include
    #include

    #include "osa.h"
    #include "ti_vsys.h"
    #include "ti_vcap.h"
    #include "ti_vdis.h"

    #include "mcfw/src_linux/mcfw_api/usecases/multifh_common.h"
    #include "mcfw/src_linux/mcfw_api/usecases/multich_ipcbits.h"
    #include "mcfw/interfaces/link_api/system_tiler.h"

    //#define CAP_DEV_TVP5158
    #define CH_NUM 1.
    #define NUM_CAPTURE_DEVICES 1.

    静态空 mcfw_chain_init (uint32标量宽度、uint32标量高度);
    static void mcfw_chain_deinit();
    void BitsSaver_create (int channels、Char * f_ext);
    void BitsSaver_delete();

    静态系统视频_Ivahd2ChMap_Tbl systemVid_encDecIvaChMapTbl ={
    .isPopulated = 1、
    .ivaMap[0]=

    .EncNumCh = CH_NUM、
    .EncChList ={0、1、2、3、4、 5、6、7、8、9、 10、11、12、13、14、 15}、
    .DecNumCh = 0、
    .DecChList ={0、1、2、3、4、 5、6、7、8、9、 10、11、12、13、14、 15}、
    }、
    };
    /*用于 Ctrl + c */的信号句柄
    volatile bool g_quit = false;
    静态空 SIG_Handle (int signo){
    printf ("接收的退出信号\n");
    G_QUIT = true;


    int main (int argc、char ** argv){
    //if (argc!= 3){
    // printf ("用法:%s \n"、argv[0]);
    //退出(1);
    //}
    //uint32标量宽度= atoi (argv[1]);
    //uint32标量高度= atoi (argv[2]);

    信号(SIGINT、SIG_Handle);

    /*初始化系统、捕获和显示模块*/
    VSYS_PARAMS_S PRMS_sys;
    VCAP_PARAMS_S PRMS_vCAP;
    VENC_PARAMS_S PRM_VENC;
    VDIS_PARAMS_S PRMS_VDIS;
    VSYS_params_init (&PRM_sys);
    vcap_params_init (&prms_vcap);
    Venc_params_init (&prms_venc);
    VDIS_params_init (&PRM_VDIS);

    PRM_VDIS.enableConfigExtVideoEncoder = false;

    VSYS_INIT (&PRMs_sys);
    vcap_init (&prms_vcap);
    Venc_init (&PRM_venc);
    VDIS_INIT (&PRM_VDIS);

    BitsSaver_create (1、"h264");

    VSYS_configureDisplay();//配置显示

    /*构造捕捉和显示链*/
    //MultiCh_createHDSDIDVR();
    mcfw_chain_init (800、600);//scaleWidth、scaleHeight);

    /*使链开始工作*/
    printf ("显示帧... 位置:4\n");
    VDIS_START();
    printf ("显示帧... 位置:5\n");
    Venc_start();
    printf ("显示帧... 位置:6\n");
    vdec 开始();
    printf ("显示帧... 位置:7\n");
    vcap_start();
    printf ("显示帧... 位置:8\n");

    /*等待 Ctrl + c */
    while (! g_quit){
    printf ("显示帧... Ctrl+C\n");
    睡眠(10);


    /*停止工作并取消初始化*/
    vcap_stop();
    Venc_stop();
    VDIS_STOP();

    BitsSaver_delete();
    mcfw_chain_deinit();

    VSYS_deConfigureDisplay();

    vcap_exit();
    Venc_exit();
    VDIS_EXIT();
    VSYS_EXIT();

    返回0;


    静态空 mcfw_chain_init (uint32标量宽度、uint32标量高度){
    uint32 i;

    uint32 CaptureId、deiId0、deiId1、vpssOutId、videInId、encId;

    IpcLink_CreateParams ipcInVideoPrm;
    IpcLink_CreateParams ipcOutVpssPrm;


    MULTICH_INIT_STRUCT (IpcLink_CreateParams、ipcOutVpssPrm);
    MULTICH_INIT_STRUCT (IpcLink_CreateParams、ipcInVideoPrm);

    MultiCh_detectBoard();

    System_linkControl (system_link_ID_M3VPSS、system_M3VPSS_CMD_RESET_VIDEO_devices、NULL、0、true);
    System_linkControl (system_link_ID_M3VIDEO、
    System_common_CMD_SET_CH2IVAHD_MAP_TBL、
    &systemVid_encDecIvaChMapTbl、
    sizeof (SystemVideo_Ivahd2ChMap_Tbl)、
    true);

    //初始化编码
    EncLink_CreateParams encPrm;
    IpcBitsOutLinkRTOS_CreateParams ipcBitsOutVideoPrm;
    IpcBitsInLinkHLS_CreateParams ipcBitsInHostPrm;

    SystemTiler_disableAllocater();

    gVencModuleContext.encId = SYSTEM_LINK_ID_VENC_0;
    encId = gVencModuleContext.encId;
    gVencModuleContext.ipcBitsOutRTOSid = system_video_link_ID_IPC_bits_out_0;
    gVencModuleContext.ipcBitsInHLOSId = system_host_link_ID_IPC_bits_in_0;

    /*链:捕获-> dei ->显示*/
    gVcapModuleContext.captureId = system_link_ID_capture;
    CaptureId = gVcapModuleContext.captureId;
    gVcapModuleContext.deiId[0] = SYSTEM_LINK_ID_DEI_0;
    deiId0 = gVcapModuleContext.deiId[0];
    // gVcapModuleContext.deiId[1] = SYSTEM_LINK_ID_DEI_HQ_0;
    //deiId1 = gVcapModuleContext.deiId[1];
    //gVdisModuleContext.displayId[0]= system_link_ID_display_0;

    vpssOutId = system_vpss_link_ID_IPC_out_M3_0;
    videoInId = system_video_link_ID_IPC_in_M3_0;

    /*捕获链接初始化*/
    CaptureLink_CreateParams PRM_CAPTURE;
    CaptureLink_CreateParams_Init (&PRM_CAPTURE);
    //prm_capture.outQueParams[0].nextLink = gVcapModuleContext.deiId[0];
    PRM_CAPTURE.outQueParams[0].nextLink = vpssOutId;
    PRM_CAPTURE.numVipInst = 1;
    PRM_CAPTURE.tilerEnable =错误;
    PRM_CAPTURE.numBufsPerCh = 8;
    PRM_CAPTURE.maxBlindAsePerCh = 4;
    PRM_CAPTURE.isPalMode = VCAP_isPalMode ();

    #if! 已定义 CAP_DEV_TVP5158
    PRM_CAPTURE.doCropInCapture =错误;
    PRM_CAPTURE.enableSdCrop =错误;
    #endif

    /*捕获实例初始化*/
    CaptureLink_VipInstParams * PRM_CAP_INST=&PRM_CAPTURE.vipInst[0];
    prm_cap_inst->vipInstId =(SYSTEM_CAPTURE_INST_VIP0_PORTA + 0)% SYSTEM_CAPTURE_INST_MAX;
    PRM_CAP_INSTRUM->inDataFormat = SYSTEM_DF_YUV422P;
    prm_cap_inst->numOutput = 1;

    #if! 已定义 CAP_DEV_TVP5158
    prm_cap_inst->标准 = SYSTEM_STD_1080p_60;
    prm_cap_inst->videoIfMode = DEVICE_CAPT_VIDEO_IF_MODE_16BIT;
    PRM_CAP_INSTRUM->videoCaptureMode = DEVICE_CAPT_VIDEO_CAPTURE_MODE_SINGLE_CH_NON_MUX_embedded_sync;
    其他
    prm_cap_inst->videoDecoderId = system_device_VID_DEC_TVP5158_DRV;
    prm_cap_inst->标准 = SYSTEM_STD_MUX_4CH_D1;//将输入模式设置为4个具有 D1分辨率的输入
    #endif

    /*捕获输出初始化*/
    CaptureLink_OutParams * PRM_CAP_OUT =&PRM_CAP_INST->outParams[0];
    PRM_CAP_OUT->dataFormat = SYSTEM_DF_YUV420SP_UV;
    //PRM_CAP_OUT->dataFormat = SYSTEM_DF_YUV422I_YUV;
    PRM_CAP_OUT->scEnable =错误;
    PRM_CAP_OUT->scOutWidth = 0;
    PRM_CAP_OUT->scOutHeight = 0;
    PRM_CAP_OUT->outQueId = 0;

    NsfLink_CreateParams PRM_nsf;
    MULTICH_INIT_STRURT (NsfLink_CreateParams、PRM_nsf);
    PRM_nsf.bypassNsf =错误;
    PRM_nsf.tilerEnable =错误;
    prm_nsf.inQueParams.prevLinkId = gVcapModuleContext.captureId;
    prm_nsf.inQueParams.prevLinkQueId= 0;
    PRM_nsf.numOutQue = 1;
    PRM_nsf.outQueParams[0].nextLink = gVcapModuleContext.deiId[0];


    /*取消交错链接初始化
    DeiLink_CreateParams PRM_DEI;
    MULTICH_INIT_STRURT (DeiLink_CreateParams、PRM_DEI);

    prm_dei.inQueParams.prevLinkId = gVcapModuleContext.captureId;
    prm_dei.inQueParams.prevLinkQueId = 0;
    //设置比例参数。
    PRM_DEI.outScaleFactor[DEI_LINK_OUT_QE_DEI_SC][0].scaleMode = DEI_SCALE_MODE_Absolute;
    PRM_DEI.outScaleFactor[DEI_LINK_OUT_QE_DEI_SC][0].absoluteResolution.outWidth = 800;
    PRM_DEI.outScaleFactor[DEI_LINK_OUT_QE_DEI_SC][0].absoluteResolution .outHeight = 600;
    对于(i=1;I < DEI_LINK_MAX_CH;i++)
    PRM_DEI.outScaleFactor[DEI_LINK_OUT_QE_DEI_SC][i]= PRM_DEI.outScaleFactor[DEI_LINK_OUT_QE_DEI_SC][0];

    PRM_DEI.enableOut[DEI_LINK_OUT_QE_DEI_SC] =真;
    // PRM_DEI.outQueParams[DEI_LINK_OUT_QE_DEI_SC].nextLink = gVencModuleContext.encId;
    PRM_DEI.outQueParams[DEI_LINK_OUT_QE_DEI_SC].nextLink = vpssOutId;
    prm_dei.comprEnable =错误;
    prm_dei.setVipScYuv422Format =错误;
    printf ("显示帧... 位置:0\n");
    #if! 已定义 CAP_DEV_TVP5158
    PRM_DEI.enableDeiForceBypass = true;
    #endif
    *
    /* IPC 输出 VPSS 链接*/
    ipcOutVpssPrm.inQueParams.prevLinkId = CaptureId;
    //ipcOutVpssPrm.inQueParams.prevLinkId = deiId;
    ipcOutVpssPrm.inQueParams.prevLinkQueId = 0;
    ipcOutVpssPrm.notifyNextLink =真;
    ipcOutVpssPrm.notifyPrevLink =真;
    ipcOutVpssPrm.numOutQue = 1;
    ipcOutVpssPrm.outQueParams[0].nextLink = videoInId;

    /* IPC 输出视频链接*/
    ipcInVideoPrm.inQueParams.prevLinkId = vpssOutId;
    ipcInVideoPrm.inQueParams.prevLinkQueId = 0;
    ipcInVideoPrm.outQueParams[0].nextLink = encId;
    ipcInVideoPrm.notifyNextLink =真;
    ipcInVideoPrm.notifyPrevLink =真;
    ipcInVideoPrm.numOutQue = 1;

    /*编码链接*/
    EncLink_CreateParams_Init (&encPrm);
    encPrm.numBufPerCh[0]= 4;
    对于(I = 0;I < CH_NUM;I++){
    EncLink_ChCreateParams * pLinkChPrm = encPrm.chCreateParams[i];

    VENC_CHN_PARAMS_S * pChPrm =&gVencModuleContext.vencConfig.encChannelParams[i];
    pLinkChPrm->格式 = IVIDEO_H264HP;
    pLinkChPrm->profile= gVencModuleContext.vencConfig.h264Profile[i];
    pLinkChPrm->dataLayout = VCODEC_FIELD_SALESDOND_RELARTAS
    pLinkChPrm->fieldMergeEncodeEnable = false;
    pLinkChPrm->enableAnalyticinfo = pChPrm->enableAnalyticinfo;
    pLinkChPrm-> enableWaterting = pChPrm->enableWaterMarking;
    pLinkChPrm->maxBitRate = pChPrm->maxBitRate;
    pLinkChPrm->EncodingPreset = pChPrm->EncodingPreset;
    pLinkChPrm->rateControlPreset = pChPrm->rcType;
    pLinkChPrm->enableSVCExtensionFlag = pChPrm->enableSVCExtensionFlag;
    pLinkChPrm->numTemporalLayer = pChPrm->numTemporalLayer;

    EncLink_ChDynamicParams *pLinkDynPrm =&pLinkChPrm->defaultDynamicParams;
    VENC_CHN_DYNAL_PARAM_S *pDynPrm =&pChPrm->DynamicParam;
    pLinkDynPrm->IntraFrameInterval = pDynPrm->IntraFrameInterval;
    pLinkDynPrm->targetBitRate = pDynPrm->targetBitRate;
    pLinkDynPrm->InterFrameInterval = 1;
    pLinkDynPrm->mvAccuracy = IVIDENC2_MOTIONVECTOR_QUARTERPEEL;
    pLinkDynPrm->inputFrameRate = pDynPrm->inputFrameRate;
    pLinkDynPrm->rcAlg = pDynPrm->rcAlg;
    pLinkDynPrm->qpMin = pDynPrm->qpMin;
    pLinkDynPrm->qpMax = pDynPrm->qpMax;
    pLinkDynPrm->qpInit = pDynPrm->qpInit;
    pLinkDynPrm->vbrDuration = pDynPrm->vbrDuration;
    pLinkDynPrm->vbrSensitivity = pDynPrm->vbrSensitivity;

    //prm_capture.outQueParams[0].nextLink = gVcapModuleContext.deiId[0];
    encPrm.inQueParams.prevLinkId = videoInId;//system_video_link_ID_ipc_frames_in_0;
    encPrm.inQueParams.prevLinkQueId = 0;
    encPrm.outQueParams.nextLink = gVencModuleContext.ipcBitsOutRTOSId;

    /* IPC 外位视频 M3链接*/
    ipcBitsOutVideoPrm.baseCreateParams.inQueParams.prevLinkId = gVencModuleContext.encId;
    ipcBitsOutVideoPrm.baseCreateParams.inQueParams.prevLinkQueId = 0;
    ipcBitsOutVideoPrm.baseCreateParams.numOutQue = 1;
    ipcBitsOutVideoPrm.baseCreateParams.outQueueParams[0].nextLink = gVencModuleContext.ipcBitsInHLOSId;
    MultiCh_ipcBitsInitCreateParams_BitsOutRTOS (&ipcBitsOutVideoPrm、true);

    /*主机链接中的 IPC 位*/
    ipcBitsInHostPrm.baseCreateParams.inQueParams.prevLinkId = gVencModuleContext.ipcBitsOutRTOSId;
    ipcBitsInHostPrm.baseCreateParams.inQueParams.prevLinkQueId = 0;
    MultiCh_ipcBitsInitCreateParams_BitsInHLOS (&ipcBitsInHostPrm);

    /*显示链接初始化
    DisplayLink_CreateParams PRM_dis;
    MULTICH_INIT_STRURT (DisplayLink_CreateParams、PRM_dis);
    prm_dis.inQueParams[0].prevLinkId = gVcapModuleContext.deiId[0];
    prm_dis.inQueParams[0].prevLinkQueId = DEI_LINK_OUT_QE_DEI_SC;
    PRM_dis.displayRes = VSYS_STD_1080p_60;
    *

    /*创建链接*/
    System_linkCreate (gVcapModuleContext.captureId、&PRM_CAPTURE、sizeof (PRM_CAPTURE));
    //System_linkCreate (gVcapModuleContext.deiId[0]、&PRM_DEI、sizeof (PRM_DEI));
    System_linkCreate (vpssOutId、&ipcOutVpssPrm、sizeof (ipcOutVpssPrm));
    System_linkCreate (videoInId、&ipcInVideoPrm、sizeof (ipcInVideoPrm));
    System_linkCreate (gVencModuleContext.encId、&encPrm、sizeof (encPrm));
    System_linkCreate (gVencModuleContext.ipcBitsOutRTOSId、&ipcBitsOutVideoPrm、sizeof (ipcBitsOutVideoPrm));
    System_linkCreate (gVencModuleContext.ipcBitsInHLOSId、&ipcBitsInHostPrm、sizeof (ipcBitsInHostPrm));
    //System_linkCreate (gVdisModuleContext.displayId[0]、&PRM_dis、sizeof (PRM_dis));

    /*设置应显示信道的帧*/
    //DisplayLink_SwitchChannelParams PRM_SWITCH_ch;
    //PRM_SWITCH_ch.activeChId = 0;
    //System_linkControl (gVdisModuleContext.displayId[0]、display_link_CMD_switch_CH、&prm_switch_ch、sizeof (prm_switch_ch)、true);


    静态空 mcfw_chain_deinit(){
    System_linkDelete (gVcapModuleContext.captureId);
    //System_linkDelete (gVcapModuleContext.deiId[0]);
    System_linkDelete (gVencModuleContext.encId);
    System_linkDelete (gVencModuleContext.ipcBitsOutRTOSId);
    System_linkDelete (gVencModuleContext.ipcBitsInHLOSId);
    //System_linkDelete (gVdisModuleContext.displayId[0]);

    /*打印 HWI、SWI 和所有任务加载*/
    /*重置累积的计时器节拍*/
    MultiCh_prfLoadCalcEnable (false、true、false);

    SystemTiler_enableAllocater();
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否设置这些参数并在您的端进行尝试?e2e.ti.com/.../3821.Sample_5F00_Encoder_5F00_cofig_5F00_parameters.cfg

    [引用 user="dakai Zhou "]在哪里可以找到编码器和解码器的版本?版本号将出现在发行说明中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果问题已解决、请关闭此主题。