This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DM388:DM388处理器板定制

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCSK388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596762/linux-dm388-dm388-processor-board-customization

器件型号:DM388
主题中讨论的其他器件:TMDSCSK388

工具/软件:Linux

我正在从事一个项目、通过 以太网将板载收到的数字视频流式传输到不同的 PC、并在模拟显示屏中显示相同的视频。 我选择的板是 DM388 处理器板( TMDSCSK388)。 要了解有关这方面的更多信息、我购买 了 TMDSCSK388-CSKCC-BNDL。 现在、我正在根据我所需的应用定制电路板。 在哪里可以对 Linix 源文件进行必要的更改? 来控制电路板端口的视频输入并流式传输相同的输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nithin、

    请按照维客 processors.wiki.ti.com/.../IPNC_RDK_DM38x_,_DM8127中提到的步骤操作

    您将从 www.ti.com/.../ipnc-rdk-csk 获得软件包 IPNC RDK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Dwarakesh、
    我在 Linux 中安装了 IPNC-RDK 软件包。 我介绍了自定义编译的引导设置部分下的文档。 我可以在 Rules.make、dm38x_csk.cfg 和 dm38x_csk_sd_defconfig 中进行更改。 有了这些、我认为我无法进行所有定制。 我可以对源代码进行更改以适应目的吗? 如果是,您可以指定查找这些文件的路径。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    请参阅 IPNC_RDK_GUI_Guide.pdf 和 IPNC_RDK_McFW_UserGuide.pdf 以及 IPNC_RDK_Application_DesignGuide.pdf 中的配套资料文件夹 、了解当前的多媒体渠道及其更改方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我想使用视频输入端口(VIP) VIP0 A 和 VIP0 B、我可以在代码的哪一部分初始化引脚

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在您的用例文件中、您需要设置以下内容:

    pCameraInstPrm->vipInstId = system_captive_INST_VIP0_Porta

    pCameraInstPrm->vipInstId = system_captive_INST_VIP0_PORTB

    这可能不是完整的解释、而只是调试的起点
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Dwarakesh、
    您能指定我们可以进行更改的文件路径或文件位置。
    以便我可以使用视频输入端口 VIP0 A 和 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您运行的是哪种用例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于我的应用... 我将移除摄像头输入并锁存外部视频输入。 因此、我认为我必须在 mcfw 文件夹中进行更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请浏览 MCFW 文件夹中提供的用例。 您需要调整一个可与您的案例相匹配并进行检查的用例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、

    您可以帮助解决这一问题的网络部分。
    我可以在其中设置板级 IP、而不是从 DHCP 服务器获取分配的 IP 地址。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以传入 bootargs 所需的 IP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    正如 dwarkesh 提到的,您可以从 bootargs 中使用静态 IP,但是要使用静态 IP 运行 usecase,您必须执行以下步骤。

    1) echo "static">/opt/ipnc/ip_config,您可以使用将设置为192.168.1.224的静态 IP

    2) 2)要修改静态 IP,您必须将 USB 连接到主板和 Ubuntu,然后您可以在 Ubuntu 上找到包含 exe 的新安装分区。

    3) 3)在葡萄酒下运行 exe 以修改静态 IP, 附件是相同的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    我不清楚如何设置静态 IP。
    TMDSCSK388-CSKCC 套件连接到具有 DHCP 服务器的网络。 因此、当我引导电路板时、我使用获取 DHCP 分配的 IP、如192.168.1.5、192.168.1.7等
    引导时、我进入了 U-boot
    (DM38x-CSK#)、我在这里输入了以下命令;

    DM38x-CSK# setenv bootargs root=/dev/nfs rw nfsroot=$(serverip):$(rootpath) ip=$(ipaddr):$(serverip):$(gatewayip):$(netmask):$(hostname)::off

    然后我启动了
    DM38x-CSK#引导

    我获得了一个 IP 地址192.168.1.224,足够好了..我分配了 IP 而没有 DHCP 服务器。

    但我想在单个网络中使用更多相同的设备。 如何设置不同的 IP? 我可以使用上面提到的一些命令吗?

    请参阅指南

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nithin、

    您可以在每个板中执行相同的操作。 确保网络掩码和网关相同,IP 不同且不冲突。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Dwarakesh。
    您能举一个要使用的命令示例、这样我就不会犯错。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nithin、

    我假设网络中的所有其他器件都是 DM38x TI 电路板。 如果是这样、您可以使用相同的 bootargs 字段。 所有设备是否都相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dwarakesh、

    网络中的所有电路板都是 DM388 CSK。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,维斯瓦纳思。
    我尝试将 USB 连接到 Ubuntu。 但是、即使在我将 USB 配置中的 IP 地址更改为不同的值并应用后、在启动时、流媒体链接仍然具有相同的192.168.1.224。 它没有改变为我给出的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望您已完成、申请、退出和安全删除
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此过程将在我从 DHCP 或192.168.1.224获得 IP 地址之后完成。
    即使在断电后、我设置的 IP 也会被保存吗?