This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5505:CCS 中的高通滤波器设计

Guru**** 2581975 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593085/tms320c5505-high-pass-filter-design-in-ccs

器件型号:TMS320C5505

全部交易、

我正在使用 TMS320C5505 eZdsp 工具套件和 Code Composer Studio v7。 此外、我还使用 MATLAB 滤波器设计工具箱来获取滤波器系数。

我想设计一个200Hz 高通滤波器。

我的采样频率为192000Hz。

我能够设计具有10KHz 截止频率的滤波器。 然而、当截止频率如此低的200Hz 时、滤波器不工作。

是因为我使用的高采样频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 C5000团队。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satyajit、
    此问题是否仍然存在? 您是否能够使滤波器正常工作?

    Lali