工具/软件:Linux
大家好、
我将 OMAP L138 LCDK 与 Linux 操作系统搭配使用。 在使用以下命令进行配置后、我已经编译并加载了 Linux 内核版本3.3。
$sudo make da850_lcdk_defconfig arch=arm cross_compile=arm-arago-linux-gnueabi-
我的板正在引导并正常工作。
现在、我要处理 ALSA。 LCDK 有两个捕获端口、分别为线路输入和麦克风。 我在下面给出了 alsa 设备列表命令及其输出。
root@omapl138-lcdk:~# arecord -L
null
丢弃所有样本(回放)或生成零样本(捕获)
默认:card=evm
DA850/OMAP-L138 EVM、
默认音频设备
sysdefault:card=evm
DA850/OMAP-L138 EVM、
默认音频设备
我可以使用 arecord 命令轻松地从线路输入端口捕获音频。 但我想从麦克风输入捕获音频。 我已将标准3.5毫米单通道笔记本电脑麦克风连接到麦克风端口。 没有声音被捕获。 我不知道我犯了什么错误。 请帮帮我。
非常感谢
此致、
Jagadish Haldar