This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:CLKOUT1作为 GPMC 时钟

Guru**** 2583615 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596151/am5728-clkout1-as-gpmc-clock

器件型号:AM5728

您好!

我们的客户希望在 pinmux 的关系中使用 GPIO6_16.clkout 作为 GPMC 时钟。

下面的 AM5728数据表对其进行了说明。
图7-7. GPMC/多路复用16位 NOR 闪存-同步单次读取  

此图中的 GPMC_clk 是否是 GPMC_CONFIG1_I 寄存器中 GPMC_fclk 除以 GPMCFCLKDIVIDER 的频率?

例如、对于以下设置
GPMC_FCLK = 266MHz
GPMCFCLKDIVIDER = 0x2:GPMC_CLK 频率= GPMC_FCLK 频率/ 3.
GPMC_CLK = 88MHz

如该图所示、GPIO6_16.clokout 输出是否为88MHz?

此外、如果设置如下、
GPIO6_16.clokout 输出是否为44MHz?
CM_CLKSEL_CORE_DPLL_OUT_CLK_CLKOUTMUX 寄存器 CLKSEL 位0x1:选择 CLK 除以2

此致、
新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CLKOUT1是不同于 GPMC_CLK 信号的连续时钟。 请注意参数 F23、它显示 CLKOUT1和 GPMC_CLK 转换之间存在延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    感谢您的快速回复。

    AM5728数据表具有以下说明。

    GPIO6_16编程为 MUXMODE=9 (clkout1)、CM_CLKSEL_CLKOUTMUX1编程为7 (CORE_DPLL_OUT_DCLK)、
    CM_CLKSEL_CORE_DPLL_OUT_CLK_CLKOUTMUX 被编程为1。

    上述 CORE_DPLL_OUT_DCLK 为 CORE_DPLL 的 CLKOUT_M2。

    在这种情况下、它似乎是一个与 GPMC_CLK 无关的时钟、但参考图7-7。 GPMC/多路复用16位 NOR 闪存-同步单次读取、只有 F23的时间差与它正在获得的 GPMC_CLK 的时钟同步。

    在以下情况下、CM_CLKSEL_CORE_DPLL_OUT_CLK_CLKOUTMUX 设置没有设置为1/3、是否无法将 GPIO6_16.clkout 用作 GPMC_CLK?

    GPMC_FCLK = 266MHz
    GPMCFCLKDIVIDER = 0x2:GPMC_CLK 频率= GPMC_FCLK 频率/ 3.
    GPMC_CLK = 88MHz

    此致、
    新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已要求工厂团队进行澄清。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    感谢您的快速回复。
    您的工厂团队是否提供了任何更新信息?

    此致、
    新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将检查发生了什么并上报。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    感谢您的快速回复。
    您的工厂团队是否提供了任何更新信息?
    因为我们开始对客户进行评估、所以我想尽早得到答案。

    此致、
    新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    您的工厂团队是否提供了任何更新信息?

    此致、
    新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    您的工厂团队是否提供了任何更新信息?
    因为客户的评估已经开始、所以我必须尽早回答。

    此致、
    新义郎