This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6638K2K:U-Boot 和 PDK 之间的 Ethrenet 初始化代码

Guru**** 2584905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598957/tci6638k2k-ethrenet-init-code-between-u-boot-and-pdk

器件型号:TCI6638K2K

您好!

我发现1G/10G 以太网的初始化代码在 Keystone U-Boot 和 PDK 之间看起来不同。

尤其是、SGMII 和 SERDES 初始化在 U-Boot 和 PDK 代码之间具有不同的复位序列。

我从"git.ti.com/.../u-boot"下载了 Keystone U-Boot。

是否可以使用 Keystone U-Boot 而不进行任何修复? PDK 代码如何?

我必须同时使用这两个选项、U-Boot 用于引导加载程序、PDK 用于操作系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Kiha Chung、

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、UBoot 和 MCSDK/PDK 设计为协同工作。 UBoot 不用于为 PDK 或其他用途配置器件;它会配置初始化电路板所需的组件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有事吗? 如果没有、让我们关闭线程。 如果我在下面的答复中不清楚、则允许 PDK 驱动程序更新 SerDes 不会出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、让我们关闭